FAQの参照

PowerChute Network Shutdown v4.1 for Windows & Linux 対応OS表

公開日: 22 7月 2018

 
※特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
 
( 2018年7月20日現在)
 

PowerChute Network Shutdown 4.1 for Windows & Linux
PowerChute Network Shutdown 4.1 Standard Edition

OS Edition CPU JREバージョン
IE Firefox Chrome Safari MS Edge 備考
Windows
Windows Server 2016 ※1 Datacenter, Standard (Core & Full)
Essentials
x64 JRE 8.0 11      
Windows Storage Server 2016   x64 JRE 8.0 11      
Windows Server 2012 R2 ※1 Datacenter, Standard, Essentials, Foundation  (Full) x64 JRE 8.0 8, 9, 10, 11      
Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup, Standard x64 JRE 8.0 11      
Windows Server 2012 ※1 Datacenter, Standard (Core, Full)
Essentials, Foundation (Full)
x64 JRE 8.0 10, 11      
Windows Storage Server 2012 Workgroup, Standard x64 JRE 8.0 10, 11      
Windows Small Business Server 2011 Standard, Essentials (SP1適用済) x64 JRE 8.0 11      
Windows Server 2008 R2 ※1 Datacenter, Enterprise, Standard, Foundation (Core, Full)  (SP1適用済) x64 JIRE 7.0 update 80
JRE 8.0
8, 9, 10, 11      
Windows Server 2008 ※1 Datacenter, Enterprise, Standard (Full) (SP2適用済) x86/x64 JRE 8.0 8, 9, 10, 11      
Windows Small Business Server 2008 (SP2適用済) x64 JRE 8.0 8, 9, 10, 11      
Windows 10 Enterprise, Professional x86/x64 JRE 7.0 update 80
JRE 8.0
8, 9, 10, 11    
Windows 8.1 Enterprise, Professional x64 JRE 8.0 11      
Windows 7 Enterprise, Professional  (SP1適用済) x86/x64 JRE 8.0 8, 11      
Linux
Red Hat Enterprise Linux 7.4, 7.5 ※3 ※4 x64 JRE 8.0 8, 9, 10, 11     ※2
7.0, 7.1, 7.2, 7.3 ※3 ※4 x86/x64 8, 9, 10, 11    
6.10 ※4 x64 11    
6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 ※4 x86/x64 8, 9, 10, 11    
5.10, 5.11 ※5 x86/x64 8, 9, 10, 11    
SuSE Linux Enterprise Server 12, 12 SP1 x86/x64 JRE 8.0 8, 9, 10, 11     ※6
11 SP3, SP4 x86/x64 8, 9, 10, 11    
Oracle VM Oracle VM Server 3.2.10, 3.3.3 ※7 x64 JRE 8.0 11      
Oracle Linux 6.6 Red Hat Compatible Kernel x64 JRE 8.0 11      
6.6, 6.7 UEK 3 ※8 x64 JRE 8.0 11      
Ubuntu Ubuntu Linux Server 14.04 x64 JRE 8.0 8, 9, 10, 11      
Ubuntu Linux Server 13.04 x64 8, 9, 10, 11      
 
・ 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・ JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。

※1 SCVMM管理サーバーがインストールされている場合、Windows & Linux版はインストールできません。この場合、Virtualization版をインストールしてください。
※2 KVMが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。KVMが有効になっている場合はx64のみサポートします。
※3  Red Hat Enterprise Linux 7.0以降にインストールする場合の注意事項についてはこちらFAQの FA270193を参照してください。
※4 KVMではホストシャットダウン時に仮想マシンがシャットダウンしません。仮想マシンシャットダウンについてはこちらのRed Hat社のサイトを参照してください(英語)。
※5 SELinuxが有効になっているとインストールに失敗します。詳細はこちらのページを参照してください。
※6 x64では、Xenが有効になっている場合のホストシャットダウンにも対応します。
※7 仮想マシン(仮想OS)をシャットダウンする場合はスクリプトを使用する必要があります。詳細はFAQのこちらのページを参照してください。
※8 OSのデフォルトブラウザーでローカルマシンからUIにアクセスできない問題があります。詳細はFAQのこちらのページを参照してください。
 

これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。