Schneider Electric kündigt neue Micro-Datacenter-Gehäuse für den Industrieeinsatz an
- Die neue EcoStruxure R-Serie vereinfacht die Bereitstellung von IT-Anlagen innerhalb von Industrieumgebungen
- Die 19“-Gehäuse sind gemäß IP55 bzw. IP66 zertifiziert und in den Größen 16, 24, und 42 HE erhältlich
Ratingen, 11. Dezember 2020 – Schneider Electric erweitert sein Micro-Datacenter-Portfolio für industrielle IT-Anwendungen. Die neue EcoStruxure R-Serie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Bereitstellung von Edge-Computing-Infrastrukturen im Bereich von Produktions- und Fertigungsanlagen. Die EcoStruxure R-Serie von Schneider Electric kann einem hohen Grad an Staub, Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen standhalten und umfasst insgesamt sechs neue Modelle mit 16, 24 oder 42 Höheneinheiten. Die 19“-Gehäuse sind speziell für raue Umgebungen im Innenbereich konzipiert und entsprechen den Schutzklassen IP54 bzw. IP66 und NEMA-12. Die neuen Micro-Datacenter (MDC) von Schneider Electric sollen Anfang 2021 im DACH-Raum verfügbar sein.
EcoStruxure Micro Data Center-Lösungen reduzieren Kosten und verkürzen die Bereitstellungszeiten von industriellen IT-Systemen
Die MDC-Lösungen bestehen aus robusten 19“-Racksystemen, die sich individuell mit Stromversorgung, Kühlung sowie ergänzenden Security- und Remote-Management-Funktionen ausgestatten lassen. Der Einsatz der vorkonfigurierten Gehäuselösungen kann bis zu 40 Prozent der Projektkosten einsparen, verkürzt die Time-to-Market um bis zu 20 Prozent und reduziert zusätzlich die Wartungskosten um bis zu sieben Prozent. Darüber hinaus nutzen Mikrorechenzentren die bereits vorhandene Gebäudeinfrastruktur und können dadurch die Investitionskosten im Vergleich zu klassischen Lösungen um bis zu 42 Prozent senken. Die neue R-Serie verstärkt diese Benefits und unterstützt Kunden dabei, häufig auftretende technische Herausforderungen zu überwinden. Zu den Vorteilen zählen:
- Die R-Serie wurde speziell entwickelt, um rauen Innenumgebungen und Industrieanwendungen standzuhalten. Industrielle Edge-Umgebungen können mit einem hohen Grad an Staub, Feuchtigkeit und großen Temperaturschwankungen eine Herausforderung für die IT-Technik darstellen.
- Mit dem Software- und Serviceportfolio von Schneider Electric kann die R-Serie auch per Fernzugriff verwaltet werden.
- Die MDCs sind mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die den Einsatz an ungesicherten Standorten ermöglichen.
- Es besteht die Möglichkeit, ein Grunddesign über mehrere Umgebungen hinweg mit einer einzigen Komplettlösung zu standardisieren.
„Fortschrittliche Automatisierungstechnologien bringen erhebliche Kosteneinsparungen, Sicherheits- und Produktivitätsvorteile mit sich. Um die Vorteile zu nutzen, muss die IT aber näher am Endpunkt angesiedelt werden – und das in Umgebungen, die nicht für den Einsatz von IT-Anlagen vorgesehen sind", sagt Jean-Baptiste Plagne, Vice President Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management, Schneider Electric. „Um die Zuverlässigkeit von IT-Netzwerken in der Fertigung zu gewährleisten, führen wir das neue IP- und NEMA-zertifizierte EcoStruxure Micro Data Center der R-Serie ein. Diese Mikrorechenzentren bieten eine einfach zu implementierende und zu verwaltende Lösung für unsere Vertriebspartner im Bereich IT und Industrie sowie für Endbenutzer, Hersteller und Distributoren.“
Was ist Industrial Edge?
Damit sich die Vorteile der Digitalisierung auch vollumfänglich innerhalb von Industrieanlagen nutzen lassen, können die verantwortlichen Betreiber sich nicht allein auf Cloud-Technologie verlassen. Um die Vorteile von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und anderen Industry 4.0-Technologien zuverlässig einsetzen zu können, müssen IT-Anlagen vor Ort eingesetzt werden. Bei diesen lokalen Edge-Rechenzentren handelt es sich um geografisch verteilte IT-Infrastrukturschränke, Räume oder Einrichtungen, über die sich lokale Endpunkte im Netzwerk realisieren lassen. In industriellen Umgebungen, wie z. B. einer Fertigungsanlage oder einem Vertriebszentrum, wird diese Anwendung als "Industrial Edge Computing" bezeichnet. Analysten haben festgestellt, dass Edge-Computing für viele Branchen immer wichtiger wird.
Über EcoStruxure
EcoStruxure™ ist unsere offene, interoperable, IoT-fähige Systemarchitektur und Plattform. EcoStruxure bietet Kunden einen Mehrwert in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Konnektivität. EcoStruxure nutzt die Fortschritte in den Bereichen IoT, Mobilität, Sensorik, Cloud, Analytik und Cybersicherheit, um Innovationen auf allen Ebenen zu ermöglichen. Dazu gehören Connected Products, Edge Control und Apps, Analytics & Services, die von Customer Lifecycle Software unterstützt werden. EcoStruxure™ wird an fast 500.000 Standorten mit der Unterstützung von mehr als 20.000 Entwicklern, 650.000 Service Providern und Partnern sowie 3.000 Versorgungsunternehmen eingesetzt und verbindet über 2 Millionen verwaltete Anlagen.
Über Schneider Electric
Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.
Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.
Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.
Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu