대법원이라 하면 판사석에 앉아 있는 9명의 판사가 법정에 오른 사건의 진상을 규명하기 위해 수많은 질문을 던지는 광경이 떠오릅니다(과묵한 Clarence Thomas 대법관의 경우는 예외겠지만). 제가 떠올린 광경에 컴퓨터나 아이패드는 보이지 않습니다.
하지만 재판장, 적어도 네바다 대법원 재판장의 이면에는 컴퓨팅 기능이 상당한 수준으로 사용되고 있습니다. 법원의 네트워크 전문가인 Fred Aker 씨에 따르면, 카슨 시티의 두 곳과 라스베이거스의 한 곳에 약 150명의 사용자와 200대 정도의 컴퓨터가 배치되어 있다고 합니다. 데이터 센터에는 약 10대의 랙이 설치되어 있으며, 2차 데이터 센터에도 또 다른 소형 랙이 배치되어 있습니다.
네바다 지역 대부분에서 볼 수 있는 혹독한 기후 때문에 전력 문제가 간혹 발생한다고 Aker 씨는 말합니다. "특히 카슨 시티의 전력망은 미흡한 부분이 있습니다. 심한 뇌우가 있을 경우 잠깐이기는 하지만 정전이 여러 차례 발생합니다"라고 그는 말합니다. "전등이 깜박이는 경우가 자주 있는데, 그때마다 서버실로 달려가면 모든 장비가 정상적으로 작동하고 있습니다. 모든 장비가 백업되어 있기 때문이죠. 모든 데스크톱이 정상 작동하고 직원들도 모두 정상적으로 일하고 있습니다."
그는 이것이 네바다 대법원에서 사용하고 있는 APC by Schneider Electric UPS 시스템 덕분이라고 말합니다. 해당 법원의 데이터 센터에는 Symmetra PX 70이 있는데, 이 제품은 '배터리로 가득 차' 있어서 53분 동안 백업 전력을 공급할 수 있습니다.
"이상이 발생해서 발전기가 작동하지 않을 경우 집에서도 문제를 해결할 수 있습니다"라고 Aker 씨는 말합니다. "APC 장비 덕분에 보호받는 느낌입니다. APC 장비가 작동하지 않아 문제가 생긴 적은 한 번도 없으니까요."
법원에서는 대부분의 데스크톱 백업에 Smart-UPS 500을 사용하며, 파워 유저의 데스크톱을 위한 Smart-UPS 750도 함께 사용합니다.
APC by Schneider Electric UPS 장비를 그렇게 높이 평가하는 이유가 무엇이냐는 질문에 Aker는 주저 없이 대답합니다.
"30년간 이 분야에 종사해 왔지만 이보다 나은 제품은 본 적이 없습니다." "다른 제품에 눈 돌릴 이유가 전혀 없죠."
Aker 씨와 가진 인터뷰 내용 전체를 동영상을 통해 확인할 수 있습니다. 본 동영상은 최근 라스베이거스에서 개최된 Interop 2014의 슈나이더 일렉트릭 부스에서 녹화되었습니다.