Consultar las preguntas frecuentes

In the NetShelter WX 6U Vertical cabinet, can the 2U UPS Mounting Bracket also be used on a 1U or 3U Smart-UPS?

Fecha de publicación: 19 November 2019

Issue:
It is unknown whether a 1U ot 3U Smart-UPS can use the 2U mounting rail. 

Product Line:
AR106V, AR106VI

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The AR106V And AR106VI comes with a 2U UPS mounting rail installed. 

Resolution:

The UPS Mounting Bracket is made for a 2U APC Smart-UPS.
To mount a 1U or 3U Smart-UPS into the AR106V/VI please use the mounting rail kit that comes with the UPS. 
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.