Consultar las preguntas frecuentes

How tall is the NetShelter WX with the optional castor kit attached?

Fecha de publicación: 08 April 2019

Issue:
Customers may ask for the total height of the NetShelter WX with the optional castor kit attached.

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Cabinets that are floor mounted may have height restrictions.

Resolution:
The NetShelter WX with the optional castor kit attached is approximately 731 mm (28.78") tall.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.