Consultar las preguntas frecuentes

What are the pinouts for the Output Relay on the Environmental Monitoring Unit (AP9319) and the Environmental Management System (AP9320)?

Fecha de publicación: 04 June 2019



Below are the pinouts:


 

Pin #

 Description

 1

 No Connection

 2, 3

 Normally Closed (NC) Contact

 4, 5

 Common

 6, 7

 Normally Open (NO) Contact (recommended connection)

 8

 No Connection


Relay ratings: 1A, 30V AC/DC



Since the user interface allows for either 'normally open' or 'normally closed,' APC recommends using only the normally open contacts and configuring the 'normal' state in the user interface.



 


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.