Пошук відповідей на запитання
What is capacity regulation on an ACRD?
Issue:
What is capacity regulation on an ACRD?
Product line:
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201
Environment:
Data Center Cooling
Cause:
Resolution:
Capacity regulation is a method of controlling the capacity of the InRow ACRD unit. This is achieved using an electronic Hot Gas Bypass Valve (HGBV) which allows the unit to operate at low load conditions down to 2.5 KW without compressor recycling.
Опубліковано для:APC Ukraine
Переглянути більше результатів
Переглянути більше результатів