Технические часто задаваемые вопросы

Are APC Cat 6 Patch Panels color coded for 568B or 568A?

Дата публикации: 11 June 2019

Issue: 
The installer needs to know the color code on the rear of the Cat 6 patch panel.  
 
Product Line:
Cables and Connectivity Solutions, Patch Panels
 
Environment:
CAT6PNL-24, CAT6PNL-48
 
Cause:
Installers need to know if the patch panel has the color code they require.
 
Resolution : 
 
The CAT6PNL-xx series of Patch Panels have both 568B and 568A color codes. 

Вы нашли ответ на свой вопрос?

Как мы можем улучшить информацию?

Не нашли то, что искали?

Обратитесь к нашей команде по обслуживанию клиентов для получения информации о технической поддержке, помощи в составлении претензий и другого.