Технические часто задаваемые вопросы

Запуск утилиты конфигурации PowerChute Network Shutdown для версии 2.X

Дата публикации: 12 июля 2020

Проблема:
Как запустить утилиту конфигурации PowerChute Network Shutdown для версии 2.X

Продукт:
Утилита конфигурирования PowerChute Network Shutdown

Условия:
Все поддерживаемые ОС

Решение:

Утилита конфигурирования PowerChute Network Shutdown (PCNS) совместима с PCNS 2.X и позволяет изменять следующие настройки PowerChute Network Shutdown:

IP адрес платы сетевого управления (
NMC) для проведения мониторинга (не применимо для конфигураций нескольких ИБП Smart-UPS, Symmetra, или параллельных конфигураций ИБП Silcon)

Номер порта платы сетевого управления для проведения мониторинга
Номер порта PowerChute Network Shutdown.  PowerChute Network Shutdown осуществляет
коммуникацию только через порт 3052. Не изменяйте значение этого порта по умолчанию в этом поле.
Пользовательскую учетную запись Администратора
Пароль Администратора
Фразу Аутентификации (Security Phrase)

Для запуска утилиты конфигурирования наберите соответствующие команды, указанные в разделах ниже для подходящей операционной системы.
Замечание: Следующие указания предполагают, что программа  PowerChute Network Shutdown установлена в директорию по умолчанию.


Запуск утилиты конфигурирования для Windows

                                                                                                       
Скопируйте файл m11.cfg в директорию PowerChute
\lib. Директория по умолчанию для версии 2.2.4: C:\Program Files\APC\PowerChute. Замечание: Директория по умолчанию может зависеть от установленной версии PCNS.


Если путь для java прописан в системе, из директории PowerChute\lib, наберите в одной строке:
java -cp m11.jar;confutil.jar;..\comp\Notifier.jar;..\comp\
CommandFileRunner.jar;..\comp\ds.jar PCNSUtilApp
Если путь для java не прописан в системе, из директории PowerChute\lib directory,наберите эту команду в одной строке:
Домашняя директория Java dir\bin\java -cp m11.jar;confutil.jar;..\comp\Notifier.jar;..\comp\
CommandFileRunner.jar;..\comp\ds.jar PCNSUtilApp 
Замечание: Если есть пробелы в пути до директории
Java, поставьте этот путь в кавычки.

Введите
IP адрес платы сетевого управления для мониторинга, нажмите Сохранить (Save). Новые настройки будут сохранены. Нажмите OK. В следующем окне нажмите Выход (Exit).

Через панель управления Windows остановите сервис PowerChute Network Shutdown. Удалите
файл m11.cfg из директории PowerChute. Переместите измененный файл m11.cfg file из директории PowerChute/lib в директорию PowerChute. Запустите сервисStart the PowerChute Network Shutdown.

Запуск утилиты конфигрурирования для Linux или Solaris

Скопируйте файл m11.cfg в диреторию PowerChute/lib. Директория
установки по умолчанию: /usr/local/bin/PowerChute.

Если
путь для java прописан, из директории PowerChute\lib, наберите в одной строке:
java -cp m11.jar:confutil.jar:../comp/Notifier.jar:..comp/
CommandFileRunner.jar PCNSUtilApp
Если путь для java не прописан, наберите эту команду в одной строке:
Java home dir\bin\java -cp m11.jar:confutil.jar:../comp/Notifier.jar:../comp/
CommandFileRunner.jar PCNSUtilApp
Введите
IP адрес платы сетевого управления для мониторинга, нажмите Сохранить (Save). Новые настройки будут сохранены. Нажмите OK. В следующем окне нажмите Выход (Exit).

Остановите сервис PowerChute Network Shutdown.

Для Linux используйте команду /etc/rc.d/init.d/PowerChute stop.
Для
Solarisиспользуйте команду /etc/rc2.d/S99PowerChute stop.
Удалите файл m11.cfg из директорииPowerChute. Переместите измененный файл m11.cfg file из директории PowerChute/lib в директорию PowerChute.

Запустите сервис  PowerChute Network Shutdown.

Для Linux используйте команду /etc/rc.d/init.d/PowerChute start.
Для
Solaris используйте команду /etc/rc2.d/S99PowerChute start.
Можно использовать утилиту конфигурации для настройки файлов m11.cfg для мониторинга нескольких плат сетевого управления, используя туже конфигурацию PowerChute Network Shutdown, которая используется при массовой установке (silent installations).

Выполните полную устновку.
Скопируйте
файл m11.cfg  в директорию \lib.
Запустите утилиту конфигурирования.
Используйте утилиту конфигурирования для изменения
IP адреса платы сетевого управления.
Используйте измененный файл m11.cfg для исполнения командной строки установки. (Смотри Silent Installation, шаг #4.)

 

Запуск утилиты конфигурирования для NetWare

При исполнении управляющей программы PowerChute NetWare Shutdown, скопируйте файлm11.cfg в директорию lib внутри установочной директории PowerChute.
На системной консоли, введите следующую команду одной строкой:

java -cp SYS:\<install directory>\lib\m11.jar;SYS:\<install directory>\lib\confutil.jar;SYS:\<install directory>\comp\Notifier.jar;SYS:\<install directory>\comp\CommandFileRunner.jar PCNSUtilApp

Измените эти установки и сохраните их.
Выйдете из программы настроекExit from the wizard.
Перезапустите  управляющую программу.

Вы нашли ответ на свой вопрос?

Как мы можем улучшить информацию?

Не нашли то, что искали?

Обратитесь к нашей команде по обслуживанию клиентов для получения информации о технической поддержке, помощи в составлении претензий и другого.