{}

SSS'leri Arayın

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Anahtar kelimeye göre arama yapın veya soru sorun","searchBtn":"Arama","error":"Lütfen aranacak bir anahtar kelime girin"}}

Back-UPS ES'im neden LED'in yanıp sönmesiyle Sabit bir ton sağlıyor?

Article available in these languages: Czech, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Rusça

Sorun:

Back-UPS ES'im neden LED'in yanıp sönmesiyle Sabit bir ton sağlıyor?


Ürün Grubu:

BACK-UPS ES


Ürünler:

BE350G, BE450G, BE550G, BE650G1 ve BE750G


Neden:

Eğer bu yeni bir kurulum ise, dahili bataryanın düzgün takılmış olduğunu onaylayın.

Bu işlemle ilgili yönergeler için kullanım kılavuzuna bakın.

Back-UPS ES her 14 günde bir dahili bir kendi kendini test yapar, dahili kendi kendini test bataryanın bütünlüğünü kontrol eder. Pil kendi kendine test edilemiyorsa, Güç açık LED'i yanıp söner ve ünite sabit bir ton gönderir. Bu, pilin kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış olabileceği yönünde bir UYARIdır; değiştirilmesi genellikle 2-4 hafta içinde önerilir.


Çözüm:

Adım 1:

UPS'nin aşırı yüklenmediğini doğrulayın:

- Back-UPS ES 350, batarya güç çıkışlarında 350VA veya 200Watt'ı destekleyebilir.

- Back-UPS ES 450, batarya güç çıkışlarında 450VA veya 257Watt'ı destekleyebilir.

- Back-UPS ES 550, batarya güç çıkışlarında 550VA veya 330Watt'ı destekleyebilir.

- Back-UPS ES 650, batarya güç çıkışlarında 650VA veya 390Watt'ı destekleyebilir.

- Back-UPS ES 750, batarya güç çıkışlarında 750VA veya 450Watt'ı destekleyebilir.


APC, sadece bilgisayarı ve monitörü batarya ile çalışan prizlere bağlamanızı önerir, diğer çevre birimlerinin de UPS üzerindeki etiketli "Yalnızca Aşırı Gerilim" çıkışlarına takılması gerekir. Çıkış şeritleri veya aşırı gerilim koruyucuları hiçbir UPS'ye ASLA takılmamalıdır. UPS'den aşırı yükü çıkarın. Back-UPS ES tam olarak yüklenmeye yaklaştıysa (>batarya çıkışının watt kapasitesinin %80'i) ekipmanınızı açmak için Back-UPS ES'in bir ana açma/kapama anahtarı olarak kullanılması önerilmez. Bunun yerine, Back-UPS ES'e güç vererek bağlı ekipmanı açmadan önce kendi kendini test etmesini sağlayın.



Adım 2:

Bir kendi kendine test UPS tam şarjlı (kesintisiz şarj veya 5 saat boyunca bataryaya aktarma) ve normal yük takılı olarak gerçekleştirilmelidir. Bunu yapmak için, batarya prizlerine takılı tüm ekipmanları kapatın. Sonra Back-UPS ES'i kapatarak yeniden başlatın, sonra 5'e kadar sayın ve tekrar açın. Sabit ton değişirse, pille ilgili yanlış bir durumdaydı ve ünite sıfırlandı. Şimdi tekrar kullanılmaya hazır. Eğer temizlenmezse 3. adıma geçin.


Adım 3: (yalnızca "adım 2" Batarya Değiştir Koşulu temizlenmezse devam edin)

Back-UPS ES dahili aküyü içeren 3 yıllık bir garanti ile birlikte gelir. Back-UPS ES 3 yıl içinde satın alındıysa, lütfen APC Destek birimine başvurun.

Bu yardımcı oldu mu?

Daha fazlasını keşfedin
Daha fazlasını keşfedin