Шесть видов неисправностей электропитания, способных привести к сбою ИТ-системы

Исследование Electrical Power Research Institute показало, что предприятия теряют из-за перебоев энергоснабжения от $104 до $164 млрд в год, и еще от $15 до $24 млрд в год — из-за иных неисправностей электросетей. Нетрудно понять, что означают эти цифры. Просто подумайте, во что обойдется вашей компании отключение электричества на день или на два. А в некоторых случаях даже отключение всего на час грозит весьма серьезными потерями. 

И тем не менее, во многих компаниях до сих пор отсутствует ясное представление о видах неисправностей электропитания, угрожающих их серверным. Защищаться от масштабных бедствий, таких как ураганы или наводнения, несомненно важно, но существует и множество менее зрелищных сценариев возникновения неисправностей в электроснабжении. В этот раз мы поговорим о шести из них.

1. Переходные процессы
Потенциально наиболее вредоносные изо всех неисправностей электропитания. Делятся на две категории: импульсные и колебательные. Импульсный переходный процесс — наиболее часто встречающийся вид всплеска напряжения. Вызывается неожиданным событием, которое приводит к кратковременному — часто длящемуся менее 50 наносекунд — резкому повышению или понижению напряжения или силы тока. Причиной может быть удар молнии, неисправность заземления, коммутация индуктивной нагрузки, мероприятия по устранению замыкания в энергосети и др. Импульсные переходные процессы часто приводят к потере данных и физическому повреждению оборудования.

Колебательные переходные процессы состоят в быстром попеременном возрастании и падении величины напряжения или тока. Частая их причина — резкое отключение нагрузки такого рода, как электродвигатель или конденсатор. Опасная коммутация конденсаторов может происходить, например, при отключении приводов регулируемой частоты (ПРЧ).

2. Перебой
Представляет собой полное обнуление напряжения в сети или тока нагрузки. По продолжительности различают мгновенные (0,5–30 периодов), краткие (30 периодов – 2 с), непродолжительные (2 с – 2 мин) и продолжительные (более 2 минут) перебои. Обычный пример такой неисправности электроснабжения — когда во всем доме ненадолго отключаются электрические приборы и гаснет свет. Но если дома это просто неудобство, то коммерческому предприятию перебой может дорого обойтись, включая повреждение или полную потерю данных.

3. Провал или понижение напряжения
Обычная причина — короткое замыкание или подключение нагрузки с большим пусковым током. Провал представляет собой снижение напряжения переменного тока на время от 0,5 периода до минуты. Это как когда в многоквартирном доме с утра оказывается открыто сразу много водопроводных кранов, и напор воды уменьшается. Повторяющиеся провалы напряжения могут приводить к значительному ухудшению состояния оборудования

Понижение напряжения вызывается теми же причинами что и провалы. Разница в продолжительности. Пониженное напряжение в сети может приводить к отказу нелинейных нагрузок, таких как блоки питания компьютеров.

4. Всплеск или повышение напряжения
Всплеск напряжения — противоположность провала. Представляет собой повышение напряжения переменного тока на время от 0,5 периода до минуты. Причинами могут быть высокий импеданс в нейтрали, резкие отключения мощных нагрузок или пробой одной из фаз трехфазной сети. Как и в случае с провалами, разрушительное воздействие всплесков напряжения на электрические контакты и полупроводниковые приборы может оставаться незаметным длительное время. Что можно наблюдать сразу — это изменение яркости света и ошибки в данных.

Причины, аналогично предыдущему случаю, могут быть теми же, что и у всплесков напряжения, если они сохраняются длительное время. Повышенное напряжение в сети приводит к увеличению потребления тока, перегреву оборудования и созданию неблагоприятных условий для его работы.

5. Искажение формы напряжения
Различают пять основных видов такого искажения: постоянная составляющая, гармонические искажения, интергармонические составляющие, ступеньки и шум. Все они, хотя и в различной степени, способны вести к повреждению ИТ-оборудования и нарушению его функционирования

6. Флуктуации напряжения
Многочисленные небольшие случайные изменения величины напряжения, вызванные переменностью потребления тока нагрузкой. Характерный признак — мерцание ламп накаливания.

Разумеется, ото всех этих неисправностей электроснабжения можно защититься, например, с использованием ИБП, резервных генераторов, подавителей всплесков напряжения, сетевых фильтров, надлежащего заземления и др. Для дальнейшего чтения можно рекомендовать информационную статью APC by Schneider Electric №18, «Семь видов неисправностей электропитания».

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!