Что такое Edge Computing или периферийные вычисления?

Периферийные вычисления (Edge Computing) – это ИТ-архитектура, предназначенная для размещения приложений и данных ближе к источнику

Сравнение периферийных и туманных вычислений

Эти отраслевые термины имеют настолько схожий смысл, что могут заменять друг друга, причем отрасль все больше склоняется к периферийным вычислениям в качестве фактического стандарта. Компания Cisco сформулировала термин «туманные вычисления», но крупные игроки в этой сфере, такие как GE, HPE и APC by Schneider Electric, приняли термин «периферийные вычисления» (Edge Computing).

Сравнение периферийных и облачных вычислений

Периферийные вычисления дополняют облачные вычисления в гибридной ИТ-среде. В то время как облачные вычисления применяют централизованные центры обработки данных, периферийные вычисления пользуются преимуществами распределенных микроцентров обработки данных на периферии сети, где данные используются ближе к месту их формирования.

Почему необходимы периферийные вычисления?

Периферийные вычисления необходимы для устранения недостатков в облачных приложениях и службах с точки зрения производительности и нормативных требований. Одним словом, облачные вычисления не всегда могут соответствовать требованиям, предъявляемым к времени отклика, необходимому для критически важных приложений. Компании, имеющие дело с ограничениями со стороны государства в отношении места хранения данных, также могут столкнуться с тем, что облачные вычисления не способны обеспечить нужное им локальное хранилище.

И это составляет проблему, так как тенденция к переходу на цифровые технологии для повышения эффективности и производительности бизнеса подпитывает спрос на приложения, для которых требуется максимальная производительность, особенно это касается приложений Интернета вещей (IoT). Приложения IoT часто требуют большой пропускной способности, малой задержки и надежной производительности, обеспечивая при этом соответствие нормативным требованиям, что делает их классическими вариантами для периферийных вычислений.

Поддержите свои цифровые преобразования

В информационной статье 226 «Движущие факторы и преимущества периферийных вычислений» содержится глубокий анализ периферийных вычислений.

Развертывание периферийных центров обработки данных

Развертывание решений для периферийных вычислений может принимать различные формы, но в целом можно выделить три категории:

1. Локальные устройства, предназначенные для конкретной цели, такие как устройство, управляющее системой безопасности здания, или шлюз облачного хранилища, объединяющий онлайн-службу хранения данных с локальными системами помещений, что упрощает передачу данных между ними.
2. Небольшие локальные центры обработки данных (от 1 до 10 стоек), обеспечивающие значительные возможности обработки и хранения данных.
3. Региональные центры обработки данных с более чем 10 стойками, обслуживающие относительно большое число пользователей на местах.

Независимо от размера, каждый из этих примеров периферийных устройств важен для бизнеса, поэтому максимальная доступность является обязательным требованиям.

В этом случае очень важно, чтобы компании создавали периферийные центры обработки данных с равным вниманием к надежности и безопасности, как в случае крупных централизованных центров обработки данных. Эта страница предназначена для предоставления информации, необходимой для создания безопасных, надежных и управляемых периферийных центров обработки данных высокой производительности, которые могут способствовать цифровому преобразованию вашей организации.

Как Интернет вещей повышает потребность в периферийных вычислениях

Интернет вещей подразумевает сбор данных от различных датчиков и устройств и применение алгоритмов к этим данным для получения точной информации, которая обеспечивает преимущества для бизнеса. В различных отраслях промышленности, от производства, распределения коммунальных услуг, управления дорожным движением до розничной торговли, здравоохранения и даже образования, эта технология используется для повышения удовлетворенности клиентов, сокращения расходов, повышения безопасности и эффективности операций, а также повышения комфорта конечных пользователей, и это далеко не все преимущества.

Например, продавец может использовать данные из IoT приложений для более эффективного обслуживания клиентов, предвосхищая их возможные пожелания, исходя из прошлых покупок, и предлагая скидки на месте, а также улучшая собственные сервисы обслуживания клиентов. В промышленных условиях приложения IoT могут использоваться для поддержки программ профилактического технического обслуживания, позволяя определять, когда производительность машины начинает отклоняться от установленного базового показателя, что указывает на необходимость технического обслуживания.

Список возможных вариантов использования практически бесконечен, но у них всех есть одно общее: сбор большого объема данных от множества датчиков и интеллектуальных устройств и их использование для совершенствования бизнеса.

Многие IoT приложения опираются на облачные ресурсы для обеспечения вычислительной мощности, хранения данных и интеллектуальных приложений, что позволяет получать полезную информацию для бизнеса. Однако зачастую отправка всех данных, генерируемых датчиками и устройствами, непосредственно в облако не является оптимальным решением по причинам, которые обычно связаны с пропускной способностью, временем задержки и нормативными требованиями.

Три основных причины, почему в приложениях IoT требуются периферийные вычисления

Пропускная способность
Объем данных, создаваемых некоторыми приложениями Интернета вещей, может быть ошеломляющим, подобно затратам, связанным с отправкой всех данных в облако, что делает локальную обработку более практичной и удобной. Кроме того, это фактор, определяющий ограничения для любого приложения, которое требует потоковой передачи большого объема контента, включая видео высокой четкости, которое может использоваться в приложениях для нефтегазовой разведки.
Время задержки
Для некоторых приложений требуется крайне малое время задержки, т. е. время перемещения пакета данных в место назначения и обратно. Для любых приложений, связанных с безопасностью, – например, приложений для автономных автомобилей, здравоохранения или производственных цехов, – требуется практически мгновенное время отклика. В этих случаях облачные сервисы не являются оптимальным вариантом из-за задержки, присущей схеме передачи сигнала через централизованную службу.
Нормативные требования
В отраслях и регионах с высоким уровнем регулирования (например, в Европе, где действует Общий регламентом по защите данных (GDPR)), способы обработки персональных данных жестко контролируются, включая их место хранения и передачу, что создает необходимость в локализованных центрах обработки данных.

Во всех этих и других случаях для решения указанных проблем решающее значение имеет развертывание решений для периферийных вычислений.

Примеры преимуществ цифровых преобразований

Конечно, все ИТ-системы ориентированы на удовлетворение требований бизнеса, и периферийные системы не отличаются в этом плане. Периферийные вычисления помогают предприятиям переходить к цифровым преобразованиям и использовать приложения Интернета вещей для улучшения обслуживания клиентов, повышения эффективности работы и доходов.

Улучшение обслуживания клиентов

Клиенты видят примеры приложений для Интернета вещей повсюду. Цифровые табло помогают совершать покупки в розничных магазинах и предоставляют полезную информацию в транспорте. Специалисты промышленных компаний используют приложения дополненной реальности для упрощения обслуживания сложного оборудования и устройств. Теперь вы можете выполнять большую часть операций по банковскому обслуживанию с телефона, а ваши медицинские устройства также контролируются удаленно. Приложения IoT упрощают повседневную жизнь ваших клиентов.

Повышение эффективности работы

Приложения IoT помогают повысить эксплуатационную эффективность в таких областях, как профилактическое техническое обслуживание любых типов машин и оборудования как в промышленных условиях, так и в центрах обработки данных, для решения проблем до того, как они приведут к простоям. Радиочастотное определение (RFID) помогает предприятиям в сфере розничной торговли управлять запасами и предотвращать потери, а также позволяет поставщикам медицинских услуг отслеживать дорогое оборудование, включая компьютеры на колесных тележках. Муниципальные органы власти используют приложения Интернета вещей для контроля оживленных перекрестков и управления светофорами, чтобы бороться с дорожными пробками. Повышение эффективности производства и в самом деле является, пожалуй, основной причиной, по которой компании развертывают приложения Интернета вещей.

Разработка новых потоков поступления дохода

На основе технологии Интернета вещей развиваются совершенно новые отрасли. Без этого невозможно было бы ни взять в прокат велосипед и скутер, ни пользоваться услугами служб Uber и Lyft. Логистические компании могут предлагать новые услуги, основанные на их способности предоставлять в реальном времени информацию о месте нахождения контейнеров и о том, насколько эффективно работают системы климат-контроля. Услуги по профилактическому техническому обслуживанию, ценные для клиентов, также означают новые доходы для производителей и поставщиков услуг. В настоящее время существует множество служб наблюдения за домом, которые опираются на работу датчиков и подключение к Интернету. Теперь поставщики медицинских услуг могут предлагать услуги «цифровой больницы», включая дистанционный мониторинг и анализ устройств.

Добейтесь отказоустойчивости и высокой эксплуатационной готовности

В информационной статье 256 «Почему облачные вычисления требуют переосмысления надежности на периферии» обсуждается, как компании могут улучшить подключение к своим критически важным для бизнеса приложениям.

Примеры периферийных вычислений в разных отраслях промышленности

Каждая компания из любой отрасли может использовать технологии IoT и периферийные вычисления для создания новых потоков поступления доходов, а также для улучшения взаимодействия с клиентами и повышения эффективности работы. Принцип, лежащий в основе таких приложений, одинаков независимо от конкретной реализации: устройства или датчики с одной стороны отправляют данные в периферийный центр обработки данных на обработку, а, возможно, и для определенного анализа, а затем в более централизованное приложение (часто в облаке), что дает компании обещанные преимущества.

Очевидно, что некоторые отрасли начали использовать Интернет вещей раньше других и уже имеют успешный опыт его применения. Уроки, которые они извлекают, распространяются и на другие отрасли, поэтому изучение их успеха помогает находить новые идеи ведущим компаниям из других отраслей.

Промышленность на периферии

Одним из ключевых компонентов «интеллектуального» производственного процесса является прогнозная аналитика. Устройства и датчики, использующие возможности промышленного Интернета вещей, на производственной площадке измеряют не только температуру и влажность, но и характеристики энергии, двигателей и приводов, вибрацию и другие переменные. Эти данные затем используются для точного прогнозирования отказов компонентов машины. Это улучшает показатель общей эффективности оборудования (OEE), который влияет на эксплуатационную готовность, качество, эффективность и, конечно же, помогает компаниям сокращать время простоев.

Розничная торговля на периферии

Предприятия розничной торговли привлекают клиентов к своим физическим магазинам, улучшая впечатления за счет технологий Интернета вещей, таких как «умные» зеркала с функцией дополненной реальности. Они позволяют клиентам сравнивать одежду, не надевая ее физически, фотографироваться, отправляя фото членам семьи или друзьям, и находить дополняющие вещи. В то же время цифровые табло помогают клиентам найти нужные товары и сообщают о постоянно меняющихся распродажах. Вне поля зрения покупателя находятся приложения для отслеживания запасов RFID, а также поддерживающая инфраструктура для подключенных к Интернету кассовых терминалов, которые управляют такими приложениями, как Apple Pay, – еще одно удобство для клиентов.

Здравоохранение на периферии

Медицинские компании стремятся обеспечить высокое качество и доступность медицинских услуг в наиболее удобных для пациентов местах. Чтобы выполнить свои обещания, они используют технологии Интернета вещей, такие как цифровые медицинские карты, цифровые изображения и телемедицина. В больнице для такого оборудования, как робототехника, необходима высоконадежная ИТ-инфраструктура, которая требует решений для периферийных вычислений.

Финансы на периферии

Финансовые учреждения сталкиваются с угрозами конкуренции в различных областях: Интернет-гиганты, криптовалюты и постоянно растущее число новых стартапов в финансово-технологическом секторе. Интернет вещей помогает бороться с этими угрозами, предоставляя клиентам дополнительные удобства при помощи таких технологий, как умные банкоматы, видеокассиры, приложения для банковского обслуживания «в любом месте» и способы оплаты с помощью цифровых технологий. Интернет вещей также предоставляет компаниям больше данных, которые они могут использовать для снижения риска и принятия более эффективных решений. Например, по крайней мере одна страховая компания устанавливает датчики в автомобили клиентов и определяет размер страховых взносов в зависимости от стиля их вождения.

Образование на периферии

Ситуация в учебных заведениях резко изменилась, смещаясь в сторону цифровой и подключенной среды как для учащихся, так и для преподавателей. Граничные вычисления дают возможность реализовать Интернет вещей, который обогащает учебный опыт, оптимизирует административные системы и позволяет перейти к личностно-ориентированному обучению.

Решение проблем периферийных вычислений

Однако для реализации преимуществ, которые предлагают приложения для Интернета вещей, необходимо, чтобы периферийные центры обработки данных имели соответствующие производительность и надежность. Это создает определенные сложности, поскольку периферийные центры обработки данных могут располагаться буквально в любом месте: в коммутационном шкафу или серверном помещении, в офисе с сотрудниками, в розничном магазине с множеством сотрудников и покупателей или в суровых условиях на открытом воздухе.

Обеспечение надежности и производительности периферийных центров обработки данных вне зависимости от места их расположения предполагает выполнение трех основных требований: дистанционное управление, быстрое и стандартизированное развертывание и физическая безопасность.

Используйте все необходимые ресурсы

В информационной статье 277 описываются преимущества интегрированной экосистемы инструментов, партнеров и решений для периферийных вычислений.
Дистанционное управление и услуги

В большинстве периферийных центров обработки данных нет ИТ-специалистов, которые могли бы управлять ими, будь то удаленный, наружный объект, управляющий специализированными приложениями Интернета вещей, или розничная сеть с сотнями магазинов. В таких случаях крайне важна возможность дистанционного управления и обслуживания периферийных компонентов. Техническое обслуживание должно быть профилактическим и упреждающим, чтобы гарантировать отсутствие простоев на объекте и снизить стоимость вызовов специалистов по обслуживанию. Эффективным решением может стать облачная платформа управления, использующая преимущества интеллектуальных аналитических приложений.

Узнать больше об удаленном управлении периферийными вычислениями (Edge computing)

Стандартизированное и быстрое развертывание

С учетом большого количества граничных центров обработки данных, которыми будут располагать многие организации, важно, чтобы они создавались стандартизированным, повторяемым и быстрым способом. Альтернативный вариант – серия специальных ИТ-развертываний – является очень неблагоприятным как с точки зрения скорости развертывания, так и текущего управления.

В данной ситуации решение предполагает наличие эталонной архитектуры, обеспечивающей согласованность при каждом граничном развертывании. Подобная архитектура определяет базовый уровень устройств и сервисов, при этом допускаются некоторые изменения в зависимости от требований каждого объекта. Еще лучше иметь ограниченное число базовых проектов, из числа которых можно будет выбирать проект для каждого объекта, чтобы обеспечить согласованность.

Готовые модульные микроцентры обработки данных часто являются хорошим решением для граничных центров обработки данных. Они включают в себя всю необходимую инфраструктуру электропитания и охлаждения, а также управленческое программное обеспечение. Все оборудование предварительно интегрировано и установлено в стойку или шкаф, готово к приему ИТ-оборудования, которое обычно устанавливает поставщик ИТ-решений или системный интегратор. Некоторые микроцентры обработки данных сертифицированы ведущими производителями конвергентного и гиперконвергентного ИТ-оборудования, что обеспечивает высокую производительность и надежность.

Узнайте больше о стандартизированном быстром развертывании периферийны[ вычислений

Физическая безопасность

Периферийные центры обработки данных могут размещаться в серверных помещениях и ИТ-помещениях, а также под кассовыми аппаратами или на рабочих местах. Даже если они находятся в выделенном помещении, может оказаться, что они не защищены. Таким образом, периферийная инфраструктура остается открытой для случайного повреждения, атаки злоумышленников, которые наносят вред намеренно, а также для сотрудников с добрыми намерениями, которые просто не обладают достаточной квалификацией.

Обеспечение надлежащей физической безопасности требует наличия трех компонентов:

Мониторинг физического пространства с использованием датчиков, которые могут сообщать об уровнях температуры и влажности и обнаруживать изменения в окружающей среде, вызванные возгоранием, дымом, затоплением и т.д.

Контроль над помещением, обеспечивающий доступ к граничной инфраструктуре только для авторизованных сотрудников.

Надзор за средой с использованием аудио- и видеотехники с возможностью записи, что позволяет наглядно увидеть, кто имеет доступ к помещениям периферийных систем.

Неудивительно, что именно эти три элемента чаще всего упоминались респондентами опроса IDC* о главных проблемах периферийного развертывания. Вопросы безопасности, мониторинга и контроля доступа к физическим помещениям имели отношение к пяти из шести наиболее важных проблем использования граничных вычислений, названных более 200 респондентами.

Узнать больше о физической безопасности на периферии

* IDC, периферийные вычисления: следующий этап эволюции центров обработки данных, апрель 2018 г.

Узнайте больше о решениях для периферийных вычислений здесь

Точное и простое проектирование, развертывание и эксплуатация... в периферийных средах.

Автор: Джейми Бурасса (Jamie Bourassa)

Вице-президент по стратегии в области граничных вычислений и сбыта подразделения Secure Power компании Schneider Electric

Джейми отвечает за реализацию коммерческой стратегии подразделения Secure Power и согласование решений Schneider Electric с изменениями рыночной конъюнктуры, связанными с технологиями граничных вычислений, Интернетом вещей и другими факторами, которые повышают значимость локальных вычислительных систем для клиентов во всех коммерческих и промышленных секторах. Имея богатый опыт в области сбыта ИТ-решений, продаж и управления предложениями, Джейми обладает уникальным набором компетенций, необходимых для оценки и эффективной работы в текущих рыночных условиях.

Узнайте больше о периферийных вычислениях от Джейми Бурасса
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!