Преодоление трудностей вирутализации

Виртуализация серверной выполнена. Что дальше? Обычные сложности малых и средних предприятий и возможные решения.

Хотя виртуализация серверов применяется для консолидации ИТ-систем уже многие годы, активное распространение этой технологии началось только в последнее время. Во многих небольших компаниях испытывают затруднения, не зная с чего начать проектирование, обслуживание и оптимизацию новой ИТ-инфраструктуры. По более крупным центрам обработки данных информация имеется в изобилии, но рекомендации для малых и средних предприятий весьма скудны. А между тем они нуждаются в качественных рекомендациях даже острее, поскольку более ограничены в ресурсах и опыте проектирования ИТ-инфраструктуры и управления ею. Более того, ИТ-инфраструктура малого или среднего предприятия — это не только канал доступа к хранимым в облаке данным, но и важнейший инструмент обеспечения непрерывности бизнес-процессов и достижения успеха.

В настоящем сообщении обсуждаются обычные затруднения малых и средних предприятий в достижении высоких уровней энергоэффективности и более активном использовании коммутационных узлов и серверных, а кроме того, предлагаются возможные решения и примеры достижений передового опыта.

Проблема №1 Защита и организация консолидированных виртуализованных серверов и сетевого оборудования

Малые и средние предприятия, полностью или частично выполнившие виртуализацию серверов и процессов, сделали важнейший шаг к решительному повышению эффективности ИТ-инфраструктуры, однако в результате ее компоненты стали хотя и менее многочисленными, зато намного более ответственными и нуждаются в более надежной защите. Более того, размещение всего ИТ-оборудования в одном месте создает дополнительные риски для готовности.

Решение Малые и средние предприятия могут обеспечить надлежащие условия эксплуатации серверов и сетевого оборудования, используя для их размещения подходящие монтажные шкафы. Эти инфраструктурные компоненты обладают рядом полезных усовершенствований, включая средства организации кабелей и распределения электроэнергии, благодаря которым улучшается организация, сокращаются возможности для совершения человеческих ошибок при диагностике и упрощается разделение потоков холодного и отработанного воздуха.  Кроме того, малым и средним предприятиям следует поддерживать готовность оборудования на собственной территории путем защиты от отключений электроснабжения, опасных условий окружающей среды и действий посторонних лиц, в том числе с применением блоков распределения питания (БРП) и источников бесперебойного питания (ИБП). Некоторые типы ИБП поддерживают управление электропитанием и активный мониторинг с пользовательской настройкой, что позволяет не допускать неавторизованного использования отдельных розеток и избегать перегрузки линий. ИБП применяются для защиты ответственного вычислительного и коммуникационного оборудования. Они обеспечивают в течение некоторого времени работу защищаемых систем при отключении электросети.

Проблема №2 Корректное завершение работы виртуальных серверов

Создавать виртуальные среды и управлять ими становится все проще, но, как и обычные, они зависят от электропитания и охлаждения, обеспечиваемого ИТ-инфраструктурой, которая может быть уязвима для отключений электросети.

Решение В идеале любая ИТ-установка должна включать либо генератор либо ИБП с аккумуляторами большой емкости для поддержания работоспособности при продолжительных отключениях.  Если ни одно из этих решений не реализовать не удается, для защиты серверов, приложений и данных используется ПО корректного завершения работы и соответствующим образом сконфигурированное специальное оборудование, такое как ИБП и БРП. Следует выбирать решения с функцией дистанционного управления и активной рассылки уведомительных и предостерегающих сообщений, связанных с нарушениями параметров питания, отключением электроэнергии и ресурсом АКБ.

Проблема №3 размещение ИТ и сетевого оборудования за пределами специализированных помещений или зон

Неприспособленные помещения, в которых многие малые и средние предприятия размещают ИТ-оборудование, могут страдать от недостатка места для установки дополнительных устройств.

Решение Использование шкафов, предназначенных специально для размещения оборудования в неприспособленных помещениях, позволяет обеспечить те же уровни качества электропитания, охлаждения и защиты, что и в выделенных ИТ-помещениях. Вентиляторы, шумоизоляция, ИБП и средства организации кабелей обеспечивают защиту на случай отключений электросети и функции дистанционного мониторинга, а также возможность установки оборудования поблизости и в адекватной организации, простоту и удобство монтажа и обслуживания.

Сложность №4 Минимизация занимаемой площади

Многим малым и средним предприятиям приходится сталкиваться с дефицитом площадей для размещения ИТ-оборудования. В таких условиях обеспечивать его защиту оказывается еще труднее.

Решение Для случаев, когда на полу места нет, отлично подходят подвесные шкафы. Предпочтение следует отдавать решениям, рассчитанным на установку всех типов оборудования и допускающим перестановку направляющих для его монтажа различными способами. Шкафы, подвешиваемые на стену на поворотных петлях, обеспечивают более удобный доступ для монтажа и обслуживания. В идеале для размещения распределенного оборудования, обеспечивающего коммуникационные функции в здании, нужен шкаф высотой 13U.

Сложность №5 Максимально эффективное использование имеющихся площадей: размещение ИТ-оборудования в ограниченном пространстве и повышение плотности размещения оборудования в серверной

Шкафы и стойки меньших размеров ограничивают количество оборудования и удобство доступа к нему. А многие крупные устройства вообще трудно уместить в тесном помещении или в углу — обычном пристанище ИТ-систем малого или среднего предприятия.

Решение Применение гибких решений, недорогих и рассчитанных на оперативное масштабирование, которые позволяют оптимально использовать любое пространство независимо от его формы и площади. Применение компактных двухопорных стоек и средств мониторинга позволяет добиться оптимальной организации, исключая необходимость выполнения каких-либо работ в месте размещения оборудования. Вертикальные кабельные органайзеры способствуют упорядочению и упрощению прокладки и установки кабелей. ПО дистанционного мониторинга формирует централизованное представление всего имеющегося оборудования для целей планирования ресурсов и оптимизации.

Сложность №6 Оптимизация использования пространства в консолидированной серверной

Консолидация оборудования без перепроектирования или перепланировки ИТ-помещения позволяет избежать лишних расходов на электропитание и охлаждение.

Решение Развертывание легко масштабируемой архитектуры серверной позволяет воспользоваться уже имеющимися в помещениях системами отвода избыточного тепла. Простая, воспроизводимая архитектура, масштабируемая с шагом 3 кВА, предусматривает защиту с использованием ИБП на уровне стойки при достаточном для подключения всех серверов и сетевых устройств числе розеток.

Сложность №7 Контроль расходов на малые серверные и коммутационные узлы

Обеспечение защиты и требуемого уровня готовности, надлежащая организация охлаждения ИТ-оборудования могут требовать значительных расходов, особенно с точки зрения малых и средних предприятий, ограниченных в средствах на подобные цели.

Решение Стоечные решения стоимостью от 400 долларов просты в установке и позволяют размещать оборудование оптимальным с точки зрения охлаждения образом. Четырехопорная открытая стойка – простой способ упорядоченно разместить оборудование выше уровня пола.

Эти простые для понимания и выполнения рекомендации помогут малым и средним предприятиям, сталкивающимся со сложностями в размещении ИТ-оборудования в ограниченных пространствах, добиться повышения эффективности, рационализации работы по улучшения защиты оборудования. Кроме того, сокращение риска простоев создает условия для более прибыльного ведения бизнеса и лучшего обслуживания заказчиков.

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!