Технические часто задаваемые вопросы

Задать Вопрос

Что предусмотреть при обновлении или понижении версии микропрограммного обеспечения платы сетевого управления (NMC2) Устройства версий от v5.X.X до v6.X.X
Проблема Сценарий 1: Плата сетевого управления (NMC2) была обновлена или получена с версией v6.X.X и требуется понижение версии до v5.1.X. Возможно...
Видео: Как загрузить журналы событий ИБП с карты NMC2 по сети
FORM_TYPE FAQ ВОПРОС Необходимо загрузить логи с платы сетевого управления ИБП. ОТВЕТ Необходимо загрузить логи с платы сетевого управления ИБП. УСТРОЙСТВА:...
Видео: Как загрузить логи и конфигурационные файлы из стоечного PDU 2-го поколения через USB флеш-карту?
Описание: В данном FAQ приведена инструкция по снятию логов, файла конфигурации и дебаг файла со стоечного блока распределения питания на USB-накопитель....
Видео: Как отключить звуковую индикацию на ИБП Smart-UPS?
Issue: Как отключить звуковую индикацию на ИБП Smart-UPS? Product Line: Smart-UPS Smart-UPS On-Line Environment: All models, All Serial Numbers Cause:...
Плата сетевого управления (NMC2) с микропрограммным обеспечением v6.X.X: FAQ/ Проблемы обновления
Проблема В этой статье собрана общая информация по FAQ и проблемам обновления платы сетевого управления  (NMC2) с микропрограммным обеспечением v6.X.X...
Не работают команды "Reset All" или "Reset to Defaults" на плате сетевого управления версии v6.X.X
Проблема Команды Reset All и Reset All - Exclude TCP/IP не работают независимо от интерфейса ввода  (режим командной строки или  веб-интерфейс). Эта...
Видео: Как задавать настройки на плате сетевого управления?
Проблема На плате сетевого управления должны быть заданы сетевые настройки для ее работы в сети. Если на плате задан IP адрес, маска подсети, шлюз,...
Процедура сброса пароля на плате сетевого управления (NMC)
Проблема Забыт или утерян пароль к плате сетевого управления (NMC). Эта статья применима к платам сетевого управления Card 1 и 2, а также в любым...
Почему мигает светодиодный индикатор уровня заряда батарей на ИБП Smart?
Проблема: Светодиодный индикатор уровня заряда батарей мигает.   Продукт: ИБП Smart-UPS, Smart-UPS Online Условия: Все ИБП Smart-UPS, артикул которых...
Почему ИБП Back-UPS ES издает непрерывный сигнал и мигает светодиод Питания?
Проблема: Почему ИБП Back-UPS ES издает непрерывный сигнал и мигает светодиод Питания? Продукт: BACK-UPS ES Условия: BE400-RS, BE550G-RS, BE700G-RS...
Результаты 1 - 10 of 100