Consulter la FAQ

What input supply changes are necessary to feed a 208v Symmetra LX 240 VAC?

Date de publication : 07 November 2013

Symmetra LX can automatically adjust to input voltage between 200 and 240 volts. No change to the system is required to accommodate these voltages.  However, it is best practice to set the output voltage and frequency to match the input voltage and frequency.  This will help avoid problems with bypass operation of the UPS.  These changes can be made via the front display or the network management card.



Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.