Usted está aquí:
 » Inicio » Support » Estado de la garantía del sistema UPS

Estado de la garantía del sistema UPS

Estado de la garantía del sistema UPS

Paso 1: Seleccione el modelo > Paso 2: Resultados

Utilice esta herramienta para verificar si su UPS de APC aún se encuentra cubierta por la garantía de fábrica de APC. Elija a continuación la familia de UPS de APC a la cual pertenece su producto. Luego se le indicará que ingrese el número de modelo y el número de serie. Con esta información, APC puede determinar si su UPS se encuentra dentro o fuera del período de garantía de fábrica. Haga clic aquí si no está seguro de cómo hallar el número de modelo y el número de serie.

Paso 1
Encuentre el número de modelo
El número de modelo aparece en la etiqueta adherida a la parte inferior o posterior del producto. La ubicación de la etiqueta así como la secuencia de letras y números varía según el modelo y tipo de producto.

Número de modelo

Número de serie
ejemplo de etiqueta de código de barras
Paso 2
O elija un modelo de la lista


  • Escriba el número de serie

  • Número de serie del UPS: