ИБП СЕРИИ EASY UPS

Best Value UPS with Battery Backup & Surge Protection for Electronics and Computers

APC by Schneider Electric представляет новую линейку источников бесперебойного питания средней ценовой категории, ориентированных на использование в домах и небольших офисах. Все модели устройств способны обеспечить бесперебойную работу критически важных элементов инженерной инфраструктуры, питание которых осуществляется от нестабильной сети.

Подробнее
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Администрируемость
Звуковые сигналы Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
LED Indicators Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние электросети, ИБП и батареи.
Характеристики
Автоматическая регулировка пониженного напряжения (встроенный автоматический стабилизатор пониженного напряжения / AVR) Обеспечивает увеличение срока службы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения из электросети до безопасного уровня, без перехода на питание от батареи.
Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт") Обеспечение временного питания от батарей в случае возникновения перерыва подачи сетевого электропитания.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров Позволяет подключать крупногабаритные сетевые адаптеры, не блокируя доступ к другим розеткам.
Элегантный дизайн Аккумуляторы компактной, современной конструкции поставляются в вертикальном, горизонтальном или настенном исполнении, что подходит для любой компоновочной схемы электроники и прекрасно дополняет обстановку дома.
Готовность
Улучшенные функции защиты Защитите ваш ИБП Home UPS от перегрузок, избыточного напряжения в электросети, коротких замыканий, ошибок установки и повреждений батареи вследствие ее полной разрядки.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
Защита
Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Аккумуляторное резервное питание и защита от импульсных перенапряжений Розетки обеспечивают продолжительное время работы для сетевого оборудования и других важных маломощных устройств, продлевая доступ к интернету на несколько часов.