Uniflair SP

Unidades de sistema divididas e sistemas de arrefecimento gratuitos para instalações exteriores

Os sistemas SP Uniflair são sistemas divididos, o que significa que o evaporador e o condensador são instalados separadamente. A unidade do evaporador foi concebida para ser instalada no tecto ou na parede, enquanto que a parte do condensador da unidade é montada no exterior. Concebida para ser de fácil manutenção, é fornecido um acesso diferente para a placa eléctrica, compartimento mecânico e ventoinhas. Isto significa que a calibragem e a assistência podem ser efectuadas de forma segura. Estas unidades estão disponíveis na configuração de arrefecimento gratuito, quando activado permite a utilização de ar exterior para ajudar a arrefecer o ambiente TI.

Leia mais
Produtos Número de Peça Preço Compare
Produto Unidades Divididas para Instalação Interna - Montagem no Teto Número de Peça UCA Preço --
How to buy
Produto Unidades Divididas para Instalação Interna com Montagem no Teto e Arrefecimento Gratuito Direto Número de Peça UCF Preço --
How to buy
Produto Unidades Divididas para Instalação Interna - Montagem na Parede Número de Peça UWA Preço --
How to buy
Produto Unidades Divididas para Instalação Interna - Montagem na Parede e Arrefecimento Gratuito Direto Número de Peça UWF Preço --
How to buy
Facil utilização
Acesso fácil para manutenção Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Monitorização do serviço Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
Fácil gestão
Integração com o sistema de gestão do edifício O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.
Controlador do microprocessor Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.
Interface de rede Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
Disponibilidade
Entradas de alimentação duplas (Opcional) Fontes de alimentação duplas para redundância de energia de entrada
Compressores helicoidais Utiliza poucas peças móveis para aumentar a fiabilidade e a vida útil.
Arrefecimento Gratuito Direto Utiliza ar exterior quando a temperatura ambiente pode ajudar a suportar cargas de arrefecimento.
Controlo de resposta ativo Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.