64 resultados en Selector de baterías de reemplazo para unidades UPS
Seleccione el modelo
Modelo
Encuentre el número de modelo
El número de modelo aparece en una etiqueta adherida a la parte inferior o posterior del producto, no en el frente de la unidad. La ubicación de la etiqueta así como la secuencia de letras y números varían según el modelo y tipo de producto.
No conozco el número de modelo
Cinco razones
por qué debe usar cartuchos RBC de APC genuinos
Obtenga más información
Cinco razones
por qué debe usar cartuchos RBC de APC genuinos
Obtenga más información
Seleccione el modelo
Modelo
Encuentre el número de modelo
El número de modelo aparece en una etiqueta adherida a la parte inferior o posterior del producto, no en el frente de la unidad. La ubicación de la etiqueta así como la secuencia de letras y números varían según el modelo y tipo de producto.
No conozco el número de modelo
Filters and Sorting
1
Show results only for  
Puerto Rico
Ordenar por
Pertinencia
  • Pertinencia
  • A - Z
  • Z - A
Ordenar por:
Pertinencia
  • Pertinencia
  • A - Z
  • Z - A
No available products in Puerto Rico
Results found: 64 
Encuentre el número de modelo
El número de modelo aparece en una etiqueta adherida a la parte inferior o posterior del producto, no en el frente de la unidad. La ubicación de la etiqueta así como la secuencia de letras y números varían según el modelo y tipo de producto.
No se encontraron datos.

Modelo desconocido

Si no puede encontrar el modelo, póngase en contacto con Atención al cliente para recibir asistencia.

Batería de reemplazo

Con el paso del tiempo, las baterías de los sistemas UPS se desgastan, lo que conlleva una pérdida de capacidad de potencia y autonomía. Haga clic aquí para conocer cinco razones por las cuales solo debería utilizar cartuchos RBC™ de APC genuinos en su sistema UPS de APC:
  • El uso de baterías que no sean de APC puede reducir el tiempo de autonomía, dañar el sistema UPS, generar situaciones peligrosas o anular la validez de las certificaciones UL, CSA, VDE, entre otras, de la unidad UPS.
  • El uso de baterías que no sean de APC anulará la Póliza de protección de equipos de APC.
  • APC recicla las baterías usadas y casi el 100% del plomo de las baterías se reutiliza, por lo que se protege el medio ambiente. La compra de una batería de reemplazo genuina de APC incluye la devolución gratuita a APC de las baterías antiguas para su desecho en forma adecuada (actualmente solo disponible en EE.UU.).
  • APC ofrece un año de garantía para cada cartucho de baterías de reemplazo (RBC).
  • APC proporciona las instrucciones correspondientes a su sistema UPS, junto con todos los cables y conectores necesarios. En todas las conexiones se emplean engastes para corriente elevada a prueba de gases a fin de brindar alta confiabilidad.
Load more
1-10 1-10 de 64 resultados
Descargo de responsabilidad
El Selector de baterías de reemplazo para unidades UPS de APC solo brinda información general. Está sujeta a cambios sin previo aviso y se presenta “en el estado en que se encuentra” sin que implique ningún tipo de garantía, ya sea expresa o implícita. Las soluciones diferentes dan respuesta a necesidades diferentes; póngase en contacto con un representante de ventas de APC para encontrar la solución que mejor satisfaga sus necesidades específicas.