StruxureWare Data Center Operation, licencia de suscripción para nodo de clúster, 1 servidor adicional

Compartir:

StruxureWare Data Center Operation, licencia de suscripción para nodo de clúster, 1 servidor adicional

SFTWCLUSTER-DIGI

Description: Panorama inmediato de las operaciones del centro de datos mediante la administración de inventario, la calculadora de PUE, alarmas en tiempo real por dispositivo e información detallada por ubicación.
StruxureWare Data Center Operation, licencia de suscripción para nodo de clúster, 1 servidor adicional

Call for More Information
800 220 2185

Operación InfraStruxure Centro de Datos Características y beneficios

  • Calculador de eficacia en el uso de la energía (PUE)/eficiencia de la infraestructura del centro de datos (DCiE)
    Suministra el valor de eficacia en el uso de energía (PUE) para que el usuario disponga de información sobre la utilización diaria de energía.
  • Tableros gráficos
    Obtenga información transparente sobre los indicadores clave de rendimiento del centro de datos mediante tableros web de fácil configuración que muestran datos personalizados de nivel gerencial.
  • Plataforma empresarial
    Alta disponibilidad con redundancia "failover" a través de una configuración en clúster y la función de balanceo de cargas, lo que garantiza que el sistema de misión crítica no tenga puntos de falla únicos.
  • Alarmas ubicadas en la disposición física
    Proporciona en tiempo real notificaciones sobre fallas en los dispositivos instalados en planta y una vista frontal de los racks que permite consultar el estado de las operaciones del centro de datos.
  • Compatibilidad con servidores Blade
    Refleje con precisión la configuración del centro de datos modelando los servidores Blade con sus gabinetes Blade.
  • Orientación para gestión de redes
    Un panorama gráfico de las rutas de la red en el centro de datos y sus interconexiones.
  • Operaciones de centro de datos móvil
    Gracias a la integración con InfraStruxure Mobile proporciona acceso móvil a la aplicación InfraStruxure Operations mediante el dispositivo de mano PDA Motorola (Symbol) MC70.
  • Administración de inventario
    Administración del inventario ubicado en los racks que brinda un panorama instantáneo de los activos del centro de datos.
  • Informe de inventario
    Incluye información estructurada respecto de todos los dispositivos montados en rack organizada por tipo, antigüedad, fabricante y propiedades del dispositivo con el fin de proporcionar una reseña rápida de todos los dispositivos instalados dentro de un centro de datos.
  • Integración CAD
    Permite importar gráficos CAD (diseño asistido por computadora), con el fin de reorganizar la sala en instantes y convertir los gráficos CAD de las zonas cerradas en un modelo DCIM, con la posibilidad de alternar capas CAD para visualizar toda la información disponible sobre las instalaciones.
  • Acciones recomendadas
    Enterprise Manager le brinda una descripción detallada de los problemas a medida que se presentan y también las acciones recomendadas que podrían reparar el problema asociado. Esta característica exclusiva reduce la necesidad de capacitación y acelera la resolución de problemas relacionados con la energía.
  • Referencias basadas en la red eléctrica
    El enfoque flexible en lo que respecta a coordenadas permite a los operadores de centros de datos adoptar esquemas personalizados de identificación de ubicaciones.
  • Informe sobre espacio
    Panorama instantáneo de la capacidad espacial actual, con identificación de espacio a la venta, ocupado y reservado, así como del espacio de uso interno.
  • Informe sobre energía
    Resume la capacidad total comparada con la capacidad vendida y la carga medida por sitio, para proporcionar un panorama completo de las capacidades de potencia actuales.
  • Registro de auditoría
    Efectúe el seguimiento de todos los cambios introducidos en lo que respecta a jaulas y equipos de las instalaciones en toda la vida útil del centro de datos, lo que garantiza la visibilidad y la identificación rápida de los requisitos de mantenimiento.
  • Vista 3D de zonas cerradas
    Delinee los perímetros de las jaulas de equipos para obtener una visualización instantánea en 3D de la disposición, así como un cálculo automático de la superficie de las jaulas.
  • Visualización de zonas cerradas
    Visualice el espacio del que dispone en la actualidad mediante datos anónimos sobre ocupantes durante la fase previa a la venta para planificar posibles nuevas jaulas de equipos de clientes, reservar espacio y respaldar el proceso de ventas.
  • Potencia medida en área cerrada
    Permite la imputación detallada de costos a cada ocupante mediante un panorama claro de la energía vendida y medida.
  • Tenant impact analysis
    Lleve un registro de los activos de los ocupantes en el nivel de la sala, la jaula de equipos, el rack o el servidor con el fin de comprender a fondo el impacto que se ejercerá sobre los ocupantes en caso de que se produzca una interrupción en el suministro.
  • Informe sobre tomacorrientes
    Señala el estado actual de enchufes y tomacorrientes por una o más unidades PDU u ocupantes, e indica si se ha excedido el límite de suscripción.
  • Cliente web
    Brinda al usuario visibilidad de los activos del centro de datos, el consumo energético y la capacidad de potencia a través de cualquier navegador web moderno. Así se reducen los costos de mantenimiento y se brindan a los administradores las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones en tiempo real.
  • Informe de inventario de ocupantes
    Muestra todos los equipos asociados con un ocupante para proporcionar un inventario instantáneo por ocupante.
  • Funciones de los usuarios
    Permita diferentes niveles de acceso mediante el inicio de sesión para múltiples usuarios y funciones de usuario predefinidas.
  • Acceso de múltiples usuarios
    Permite que múltiples usuarios ejecuten órdenes de trabajo y planifiquen futuras mudanzas, ampliaciones o cambios en forma simultánea.
  • Seguridad de contraseña
    Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
  • Acceso de "sólo lectura"
    La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
  • Dispositivos personalizados
    Personalice rápidamente los dispositivos del catálogo de acuerdo con sus propias especificaciones con solo 2 clics, y modifique puntos de datos tales como los requisitos de energía.
  • Vista personalizable
    Incluye una funcionalidad de exploración detallada del centro de datos basada en la ubicación para elaborar un modelo lógico mediante la cual los distintos espacios del centro pueden organizarse por regiones, países, campus, establecimientos, edificios y salas.
  • Vista organizacional
    Incluye una funcionalidad de exploración detallada del centro de datos basada en la ubicación para elaborar un modelo lógico mediante el cual los distintos espacios del centro pueden organizarse por regiones, países, campus, establecimientos, edificios y salas.
  • Varias salas de
    Brinda la opción de visualizar varias salas en la misma planta para mostrar grandes instalaciones con precisión y recorrerlas.
  • Vista de disposición en planta
    Obtenga una representación precisa de su centro de datos mediante la sencilla vista gráfica de disposición en planta y la vista aérea.
  • Sala de almacenamiento virtual
    Realice un seguimiento de los nuevos dispositivos a partir de la llegada al establecimiento dentro de la sala de almacenamiento virtual.
  • Búsqueda global de activos
    Encuentre activos fácilmente a través de búsquedas de texto libre, y exporte datos sobre los equipos a formato de Excel.
  • Vista frontal del rack
    La detallada vista frontal del rack brinda una representación gráfica precisa de los equipos y su ubicación en el rack.
  • Biblioteca de activos
    Utilice la amplia biblioteca de dispositivos informáticos y de infraestructura física de los fabricantes líderes.
  • Modelo de datos compartidos
    Garantice que haya datos actualizados y sincronizados durante todo el ciclo de vida del centro de datos.
  • Estándar
    Admite la simulación con equipos y datos de cualquier proveedor, lo que brinda respaldo a los entornos de centros de datos existentes.
  • Soporte para salas de comandos eléctricos
    Monitoree las posibilidades y planifique cambios para equipos de energía centralizados ubicados en áreas fuera del diseño de la planta principal del centro de datos.
  • Servicios de implementación optativos
    Garantice la implementación rápida de la disposición de la sala, la infraestructura física y los equipos informáticos usando los servicios profesionales de APC.
  • Localización
    Interfaz del usuario disponible en los idiomas locales principales.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Title
Tamaño
Fecha de actualización