Uniflair SP

Unidades de sistema divididas e sistemas de arrefecimento gratuitos para instalações exteriores

Os sistemas SP Uniflair são sistemas divididos, o que significa que o evaporador e o condensador são instalados separadamente. A unidade do evaporador foi concebida para ser instalada no tecto ou na parede, enquanto que a parte do condensador da unidade é montada no exterior. Concebida para ser de fácil manutenção, é fornecido um acesso diferente para a placa eléctrica, compartimento mecânico e ventoinhas. Isto significa que a calibragem e a assistência podem ser efectuadas de forma segura. Estas unidades estão disponíveis na configuração de arrefecimento gratuito, quando activado permite a utilização de ar exterior para ajudar a arrefecer o ambiente TI.

Leia mais
Disponibilidade
Controlo de resposta ativo Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
Entradas de alimentação duplas (Opcional) Fontes de alimentação duplas para redundância de energia de entrada
Compressores helicoidais Utiliza poucas peças móveis para aumentar a fiabilidade e a vida útil.
Arrefecimento Gratuito Direto Utiliza ar exterior quando a temperatura ambiente pode ajudar a suportar cargas de arrefecimento.
Facil utilização
Monitorização do serviço Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
Acesso fácil para manutenção Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Fácil gestão
Integração com o sistema de gestão do edifício O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.
Interface de rede Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
Controlador do microprocessor Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar