Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots



 
EcoAisle은 핵심 IT 장비와 직원을 보호하는 동시에 냉각 시스템 효율성을 증가시키도록 설계된 지능형 열 차폐 솔루션입니다. EcoAisle에서 이용할 수 있는 AFC(Active Flow Control)는 기존 냉각 시스템을 통해 팬 에너지를 감소시키며 냉각 기류의 규모가 IT 장비의 부하와 일치하도록 하기 위해 냉각 시스템과 통신하기 위한 정보를 제공합니다. Eco Aisle 시스템은 열 또는 냉각 통로 차폐를 지원하기 위해 다양한 랙 높이, 통로 폭, 랙 깊이에 맞춰 조정합니다. EcoAisle의 에어 리턴 시스템(ARS)은 룸 기반 CRAC/CRAH 장치나 외부 공기 처리 시스템에 중앙집중식의 고온 공기 복귀 통로를 제공합니다. UL723s 등재 화재 안전 시스템 옵션은 온도 센서를 사용하여 화재 발생 시 천장 패널을 떨어뜨립니다. 화재 안전 시스템은 또한 복도에서 연기가 감지된 경우 작동할 수 있도록 현장에서 공급되는 연기 감지기와 결합하여 사용할 수 있습니다. EcoAisle은 동작 감지 기능이 탑재된 고효율 LED 조명에 추가 기능을 내장하여 IT 장비와 직원을 위해 안전하고 효율적인 환경을 제공하니다. EcoAisle은 랙이나 열 차원에서 이익을 얻을 수 있도록 구역이나 모듈에 배치될 수 있습니다.
자세히 보기
랙 기반 제품은 개별 랙 인클로저에 특별히 통합됩니다. 랙 장착 공기 분배 제품은 랙 인클로저내의 잘못된 공기 배분 문제를 해결합니다. 이들 팬 제품은 기존 냉각 제품과 같이 작동하여 랙 인클로저에 냉기를 공급하거나 인클로저의 열기를 제거합니다. 이러한 핫 스팟 문제 해결 장치를 사용하면 IT 장비로의 흡입 온도가 균일하게 유지될 수 있습니다.
자세히 보기
VoIP 및 POE(Power Over Ethernet) 기술이 채택되면서 배선실의 열 부하가 가중되고 있습니다. 이러한 기술이 채택된 대부분의 시설은 냉각 처리가 잘 되도록 설계되어 있지 않습니다. 배선실 통풍 장치는 신속하게 배치할 수 있는 벽/천장 걸이형 열 배출 시스템으로 특히, 배선실 환경에 적합하도록 설계되어 있습니다. 배선실에서 인접 공간으로 뜨거운 공기를 배출하여 공기 흡입 그릴을 통해 유입된 냉각 공기로 열 부하를 없애 줍니다. 예산을 고려한 이 장치는 안정적인 열 배출을 통해 배선실의 온도를 22ºC(40ºF)까지 낮출 수 있으므로 값비싼 공기 조절 시스템을 대신할 수 있는 훌륭한 대안입니다. 이 장치를 UPS와 연결하면 기존 공기 조절 장치의 백업 열 배출 시스템으로 사용하여 정전 시 시스템 가용성을 극대화할 수 있습니다. 이중 팬을 통해 가용성을 높이는 동시에 LED 상태 표시등과 드라이 접점 출력으로 장치를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 또한 사용자가 팬 속도를 조절하여 최대 성능을 선택할 수도 있습니다.
자세히 보기