製品型番の選択
モデル
モデル番号は本体前面ではなく、底面または背面のラベルに記載されています。ラベルの貼られている場所、文字、数字は、モデルや製品タイプにより異なります。
モデル番号が分かりません
5つの理由
なぜ、APC純正RBC(交換用バッテリーカートリッジ)を使用するべきか?
詳細
製品型番の選択
モデル
モデル番号は本体前面ではなく、底面または背面のラベルに記載されています。ラベルの貼られている場所、文字、数字は、モデルや製品タイプにより異なります。
モデル番号が分かりません
5つの理由
なぜ、APC純正RBC(交換用バッテリーカートリッジ)を使用するべきか?
詳細
でソートする:
で入手可能な製品はありません 日本
結果が見つかりました:  
交換用バッテリーを探すには、ご使用のUPSモデルを選択してください。
既存バッテリーのモデル番号は使用しないでください

既存バッテリーのモデル番号は使用しないでください

交換用バッテリーを探すには、ご使用のUPSモデルを選択してください。
見つかりませんでした

不明なモデル

モデル番号が見つからない場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

APC UPSで純正のAPC RBCのみを使用すべき5つの理由。

  • 非純正のAPCバッテリーを使用すると、ランタイムの短縮、UPSの損傷、危険な状態の発生、さらにUL、CSA、VDEなどのUPSの安全認証が無効になる可能性があります
  • 非純正APCバッテリーを使用すると、APCの機器保護ポリシーが適用されません
  • APCでは環境保護のために、使用済みバッテリーをリサイクルしています。バッテリーの鉛含有物の再利用率は、ほぼ100%を誇ります。APC純正交換用バッテリーをご購入いただいた際には、使用済みバッテリーは送料無料でAPCへ返品することができ、それらのバッテリーは適切に処分されます(ただし、現在このサービスをご利用いただけるのは米国のみとなります)
  • APCでは、各交換用バッテリーに30日間の保証を提供しています
  • APCは、お買い上げいただいたUPS用の取扱説明書、必要な配線、コネクターを提供しており、コネクターのすべての接続部には安全性を高めるための高電流気密圧着端子が使用されています
もっと読み込む
免責条項
APC APC UPS交換バッテリー選定ツールで提供される情報は、一般的な情報提供のみを目的としています。これらは予告なく変更される場合があり、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証もなく、「現状有姿」で提供されます。ソリューションごとに要件は異なるため、お客様独自の要件に最適なソリューションについてのご相談は、APC販売代理店までご連絡ください。
検索中……