選擇您的型號
機型
型號若未標示於機體前方,則可能位於機體後方或底部的貼紙上。標籤的位置及字母和數字的順序會依機型和產品類型而有所不同。


我不清楚型號
5 大理由
為何您應使用正廠 APC RBC
瞭解更多
選擇您的型號
機型
型號若未標示於機體前方,則可能位於機體後方或底部的貼紙上。標籤的位置及字母和數字的順序會依機型和產品類型而有所不同。


我不清楚型號
5 大理由
為何您應使用正廠 APC RBC
瞭解更多
請選擇您的 UPS 型號以查找備用電池
請勿使用現有電池的型號
找不到結果
請參閱本公司建議
未知機型
若無法找到您的機型,請洽 客服中心尋求協助。
更換電池
UPS 電池必然會隨時間耗損。進而導致電力容量降低、運作時間縮短。您的 APC UPS 應使用正廠 APC RBC™ 的 5 大理由如下:
- 使用非-APC 電池可能導致運作時間縮短、UPS 受損、形成危害條件,或違反 UPS 本身所具備的 UL、CSA、VDE 及其他安全認證。
- 使用非-APC 電池將違反 APC 的設備保護政策。
- APC 循環再利用回收的電池且將近 100% 的電池鉛材均重複使用,有效保護我們的環境。每次購買正廠 APC 更換電池時,均可獲得免費將舊電池運回 APC 進行妥善處理的優惠(目前僅適用於美國地區)。
- APC 為更換電池盒提供 1 年的保固。
- APC 為您的 UPS 提供適切的說明指示及一切所需的配線與接頭。所有接線均搭配高電流氣密式壓接端,提供最高可靠度。
Load more
免責聲明
APC UPS 更換電池盒選擇器 中所提供資訊僅供一般資訊使用。若有變更,恕不另行通知;相關資訊以「現況」提供,不提供任何明示或默示保證。各解決方案依不同需求而異,請聯絡 APC 銷售代表,討論能滿足您特定需求的最佳解決方案。
正在搜尋…