EVALUACIÓN DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL 8 HORAS AL DÍA

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Una evaluación in situ del entorno de IT que analiza la disponibilidad, la eficiencia energética y los costes energéticos.

Ver descripción de producto

WAAX Características

EVALUACIÓN DE DISPONIBILIDAD ADICIONAL 8 HORAS AL DÍA
Una evaluación in situ del entorno de IT que analiza la disponibilidad, la eficiencia energética y los costes energéticos.
  • Informe personalizado
    Todos los Servicios de evaluación le ofrecen un informe personalizado, que puede incluir la siguiente información: (1) requisitos de alimentación y refrigeración para soportar la carga existente, (2) imagen térmica, (3) planos asistidos por ordenador, (4) descripciones de restricciones y (5) recomendaciones para el incremento de la eficiencia y la capacidad. El informe le proporciona la información que necesita para diseñar sus instalaciones para unos resultados óptimos, para aumentar la vida de su equipo y para garantizar el mayor nivel de disponibilidad de red.
  • Inspección ambiental
    Para asegurarnos de que su sistema se encuentra en el entorno adecuado para ofrecer una funcionalidad óptima, inspeccionaremos sus instalaciones para comprobar si existe alguna condición que pueda dañar su sistema, como puede ser calor o humedad excesivos.
  • Profesionales expertos en proyectos
    Trabajo con Asesores de Servicios Profesionales que solucionan sus problemas de centros de datos, integrando los conocimientos de las mejores prácticas de la industria con experiencias prácticas de centros de datos en la evaluación y el análisis.
  • Gastos de mano de obra y desplazamiento incluidos
    La mayoría de los contratos de asistencia técnica incluyen los gastos de desplazamiento y mano de obra. Consulte los detalles de servicio en la descripción del trabajo.

Data Center Assessment Services características y ventajas

Planificación

Informe personalizado
Todos los Servicios de evaluación le ofrecen un informe personalizado, que puede incluir la siguiente información: (1) requisitos de alimentación y refrigeración para soportar la carga existente, (2) imagen térmica, (3) planos asistidos por ordenador, (4) descripciones de restricciones y (5) recomendaciones para el incremento de la eficiencia y la capacidad. El informe le proporciona la información que necesita para diseñar sus instalaciones para unos resultados óptimos, para aumentar la vida de su equipo y para garantizar el mayor nivel de disponibilidad de red.
Independiente del vendedor
Obtenga una valoración imparcial y un análisis con opciones de solución independientemente del vendedor.
Datos de línea de base
Use datos de referencia para describir la situación actual y medir las mejoras obtenidas en el uso de las infraestructuras y en la eficiencia.

Comodidad

Especialistas en gestión de energía para centros de datos
Análisis realizados por especialistas en gestión energética de centros de datos que integran sus conocimientos de las mejores prácticas de la industria con la experiencia práctica de centros de datos para ofrecer recomendaciones que mejorarán el funcionamiento y la eficiencia energética, además de reducir los costes energéticos.
Informe de recursos personalizado
Proporciona un análisis de su infraestructura actual y le ofrece recomendaciones para llevar a cabo mejoras con las que desarrollar e implementar planes de infraestructura y gestión energética a corto y largo plazo.
Recopilación de datos in situ
Recopilación de datos llevada a cabo por profesionales del sector con formación en gestión energética en el centro de datos
Gastos de mano de obra y desplazamiento incluidos
La mayoría de los contratos de asistencia técnica incluyen los gastos de desplazamiento y mano de obra. Consulte los detalles de servicio en la descripción del trabajo.

Distribución de productos

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Francia, Grecia, Italia, México, Portugal, Paraguay, Turquía, Estados Unidos, Uruguay

Opciones

Servicios