Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots


 
EcoAisle est une solution de confinement thermique intelligente conçue pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement tout en protégeant à la fois l'équipement informatique stratégique et le personnel. La fonction de contrôle de débit actif (AFC) du système EcoAisle fournit des informations au système de refroidissement afin d'obtenir le débit d'air de refroidissement adapté à la charge de l'équipement informatique. La consommation du ventilateur est ainsi réduite par rapport aux systèmes de refroidissement traditionnels. Le système EcoAisle peut s'adapter à différentes hauteurs de racks, largeurs d'ailes et profondeurs de racks, et ainsi prendre en charge le confinement des allées chaudes ou froides. Le système de retour d'air d'EcoAisle fournit un chemin de retour de l'air chaud centralisé pour les unités de climatisation de salle informatique ou les systèmes de gestion de l'air extérieur. Le système de sécurité incendie en option, conforme à la norme UL723s, fait appel à des capteurs de température pour abattre les panneaux de toit en cas d'incendie. Le système de sécurité incendie peut également être utilisé conjointement avec un détecteur de fumée, qui se déclenchera en cas de détection de fumée dans l'aile. EcoAisle garantit un environnement sûr et efficace à l'équipement informatique et au personnel, en proposant des fonctions supplémentaires, telles que l'éclairage à LED haute efficacité avec détection de mouvement. EcoAisle peut être déployé sur une zone ou autour de modules, afin de profiter de ses avantages au niveau d'un rack ou d'une rangée.
En savoir plus
Les produits en rack sont spécifiquement intégrés dans ou sur des baies informatiques en rack individuelles. Les produits de distribution de l'air à monter en rack apportent une solution aux problèmes de distribution de l'air inadaptée au sein d'une baie informatique en rack. Ces produits de ventilation fonctionnent avec des produits de refroidissement existants, soit pour produire de l'air refroidi, soit pour évacuer la chaleur de la baie informatique en rack. Ces réponses aux problèmes des points chauds assurent une température d'admission uniforme des équipements informatiques.
En savoir plus