WPARX Características

Auditoria da alimentação

Serviços de avaliação do centro de dados Características & Benefícios

Conveniência

Relatório de avaliação personalizado
Fornece uma análise da sua infra-estrutura actual, com recomendações para melhoramentos, permitindo-lhe desenvolver e implementar planos de curto e longo prazo para a gestão de energia e infra-estruturas.
Recolha de dados no Local
Recolha de dados realizada por profissionais do serviço formados em questões de gestão de energia no centro de dados
Despesas de deslocação e de mão de obra incluídas
Despesas de viagens e mão-de-obra incluídas na maioria dos contratos de prestação de serviços. Por favor, consulte as especificações de serviço para informações específicas de serviço
Especialistas na gestão de energia de centros de dados
A análise é realizada por especialistas em gestão de energia em centros de dados, que integram o seu conhecimento de melhores práticas industriais com a experiência prática do centro de dados, de forma a fornecerem recomendações que resultarão numa melhor eficiência operacional e energética, bem como numa redução dos custos com a energia.

Planeamento

Dados de base
Use dados de base para descrever a situação actual e medir os melhoramentos obtidos na utilização da infra-estrutura e eficiência.
Independente de fornecedor
Receba uma avaliação e análise imparciais com opções de soluções independente dos fornecedores.
Relatório personalizado
Todos os Serviços de Avaliação oferecem um relatório personalizado, que pode incluir o seguinte: (1) necessidades de alimentação e refrigeração para suportar a carga existente, (2) imagiologia térmica, (3) desenhos assistidos por computador, (4) descrições das restrições e (5) recomendações para eficiências e capacidade aumentadas. O relatório fornece-lhe a informação de que precisa para projectar as suas instalações para um desempenho óptimo, aumentar a vida útil do seu equipamento e garantir o nível mais elevado de disponibilidade de rede.

Distribuição do produto

Argentina, Austrália, Brunei, Brasil, Canadá, Chile, China, Espanha, França, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Índia, Itália, Japão, México, NAM, Papua-Nova Guiné, Portugal, Paraguai, Cingapura, Turquia, Estados Unidos, Uruguai

Opções

Serviços