Containment and Air Distribution

Managing airflow for rows, racks and hot spots


 
EcoAisle ist ein intelligentes thermisches Einhausungssystem, das die Effizienz von Kühlsystemen steigert und die Sicherheit von Personal und IT-Systemen gewährleistet. Active Flow Control (AFC), das für EcoAisle erhältlich ist, ermöglicht die Kommunikation mit dem Kühlsystem, um den Kühlluftstrom optimal an die Wärmeentwicklung der IT-Systeme anzupassen, sodass der Energiebedarf der Lüftersysteme im Vergleich zu herkömmlichen Kühlsystemen reduziert wird. Das Eco Aisle System lässt sich an unterschiedliche Rackhöhen, Racktiefen und Gangbreiten anpassen und unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausen gleichermaßen. Das Air Return System von EcoAisle ist ein zentrales System für die Abführung warmer Luft von Klima- und Heizanlagen in Computerräumen oder externen Belüftungssystemen. Das optionale nach UL723s zertifizierte Fire Safe System nutzt Temperatursensoren zur Absenkung von Deckenpaneelen bei einem Feuer. Das Fire Safe System kann zudem mit einem optionalen Rauchmelder kombiniert werden. EcoAisle stellt eine sichere und effiziente Umgebung für Mitarbeiter und IT-Systeme bereit. Die Systeme bieten zusätzliche Merkmale für effiziente LED-Beleuchtung in Kombination mit Bewegungsmeldern. EcoAisle kann in ganzen Bereichen oder in einzelnen Modulen installiert werden, um die Vorteile auf Rack- oder auf Reihenebene zu nutzen.
Weitere Informationen
Diese rack-basierten Kühlprodukte sind speziell für einzelne Rack-Gehäuse optimiert, um Probleme der Luftverteilung zu lösen. Die Rack Air Distribution Systeme unterstützen vorhandene Kühlsysteme bei der Zuleitung von Kühlluft oder der Wärmeabfuhr aus dem Rack-Gehäuse. Diese Komponenten vermeiden Wärmenester und gewährleisten einheitliche Temperaturen am Lufteinlass von IT-Systemen.
Weitere Informationen