IT-systemen var placerade i skolbyggnadernas källarvåningar. SISAB:s ledning krävde en säker, tillförlitlig lösning som kunde ge skoladministratörer större säkerhet i fråga om tillgänglighet.
Modern utbildning behöver toppmodern IT-infrastruktur
I moderna skolsystem förlitar sig lärare på webbaserade verktyg och anslutningsmöjligheter för att utbilda morgondagens ledare. SISAB (Skolfastigheter I Stockholm AB) äger och förvaltar de flesta av Stockholms 2 500 skolbyggnader som tar emot omkring 200 000 barn dagligen. Precis som andra moderna skolsystem kräver kvaliteten på undervisningen att Edge-databehandlingen är flexibel.
Ett mikrodatacenter med litiumjonströmskydd gav en standardiserad, integrerad lösning med lång livslängd (8-10 år), låga underhållskrav och fjärrstyrningsmöjligheter.
SISAB har nu ett centraliserat, låst rum med IT-utrustning som endast behörig personal har tillgång till. Administratörer kan nu förvänta sig minskade servicekostnader till följd av litiumjonbatteriernas längre livslängd.
"För att säkerställa stabil tillgång till Internet och fungerande kommunikation – även vid störningar i informationssystem – beslutade SISAB att modernisera IT-utrustningen och -systemen på sina Edge-databehandlingsplatser till en standardiserad, säker och tillförlitlig lösning."
- Mats Carlqvist, SISAB
- Mats Carlqvist, SISAB

Standardisering
Identiska rack, UPS- och PDU-utrustning på varje plats gör det enkelt att underhålla och beställa delar.

Fjärrövervakning
Intelligenta PDU:er möjliggör fjärrstyrd omstart av system, vilket sparar många timmars resor mellan platser.

Förbättrad säkerhet
IT- och nätverkssystem finns i ett säkert rack i ett låst rum och endast behörig personal har tillträde.
Morgondagens klassrum redan idag
Läs mer om Edge-databehandling och hur detta kan hjälpa skolsystemet