Наши бренды

Schneider Electric представляет новые модели в линейке настенных шкафов NetShelter WX

Москва, 7 апреля 2020 года – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, анонсирует расширение линейки шкафов NetShelter WX. Новые шкафы NetShelter WX для настенного монтажа высотой 6U, 9U и 12U, глубиной 400 и 600мм открывают новые возможности и подходы в размещении сетевого оборудования без необходимости в активной вентиляции и с возможностью контроля и управления доступом.

Новые модели предназначены для размещения активного и пассивного сетевого оборудования стандартной глубины для построения малых коммутационных узлов в приложениях, где малый форм-фактор, надежность и безопасность имеют первостепенное значение.

Шкафы линейки NetShelter WX совместимы с широким ассортиментом продуктов Schneider Electric – ИБП, PDU, устройства мониторинга семейства NetBotz и средства организации кабелей, что обеспечивает необходимую функциональность для периферийных вычислений, включая удаленный контроль и управление доступом, видеонаблюдение и мониторинг окружающей среды.

«Пополнение линейки настенных шкафов NetShelter WX новыми типоразмерами позволит нам и нашим партнерам более гибко и точно решать задачи заказчиков по развертыванию малых коммутационных узлов и обеспечению их безотказной и безопасной работы»,- комментирует Денис Шарапов, менеджер по развитию направления «Модульные центры обработки данных» подразделения Secure Power компании Schneider Electric.

Преимущества новых настенных шкафов линейки NetShelter WX

  • Превосходная пассивная конвекция и надежное, бесшумное охлаждение установленного оборудования за счет перфорированной передней двери и перфорации на боковых стенках;
  • Возможность контроля и управления доступом средствами NetBotz;
  • Экономия пространства – настенный монтаж позволяет компактно разместить телекоммуникационное оборудование, не занимая места на полу;
  • Широкий ассортимент типоразмеров 6U, 9U, 12U и 13U;
  • Дверца шкафа открывается на 180 градусов, что упрощает и ускоряет процесс монтажа оборудования;
  • Отлично подходит для размещения в коммутационных помещениях и серверных комната;
  • Поставляется в собранном виде.

Для вашего удобства и быстрого конфигурирования комплексных решений на базе NetShelter WX предлагаем воспользоваться утилитой Schneider Electric Local Edge Configurator.

Подробнее с решением можно ознакомиться на нашем сайте.

О компании Schneider Electric
В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде – право каждого человека. Мы даём всем возможность достигать большего, затратив меньше ресурсов, с помощью нашей концепции Life Is On, доступной для каждого в любом месте в любое время.
Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.
Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщества, которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности среди многообразия, равных возможностей и самореализации.

https://www.se.com/ru/ru/

Последние новости Schneider Electric

Открыть