- В составе единого корпуса силовая часть и батареи, что отлично подходит для защиты нагрузок в ограниченном пространстве
- Теперь решение доступно в диапазоне мощностей до 10 до 100кВт
- N+1 резервирование внутри ИБП увеличивает надежность до 10 раз
- EcoStruxure™ - упрощает управление и мониторинг
Москва, 14 апреля 2020 года – Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, представляет расширение линейки трехфазных ИБП Galaxy VS со встроенными модульными батареями до мощности 100кВт включительно. Кроме того, в рамках выхода нового продукта также анонсируются модели со встроенным N+1 резервированием, позволяющие кратно увеличить надежность решения. ИБП Galaxy VS со встроенными модульными батареями стали значительно компактнее, что позволяет сэкономить занимаемую площадь до 60%, устройства отлично подходят для удовлетворения потребностей в бесперебойном питании ИТ оборудования, общестроительных и промышленных нагрузок.
Новый Galaxy VS 60-100кВт, а также 10-50кВт N+1 со встроенными умными батарейными модулями увеличивает надежность системы благодаря резервированию по батарейным линейкам, снабженным расширенными функциями мониторинга и автоопределения. Решение позволяет снизить риски, обеспечивая защищенность нагрузки и предсказуемость автоматически рассчитанного системой времени автономной работы. Благодаря установке батарей внутрь корпуса ИБП, решение получается очень компактным, отлично подходящим для помещений с ограниченным пространством, для защиты нагрузок различных типов: от ИТ нагрузки удаленных филиалов до небольших промышленных систем. Наличие N+1 резервирования позволяет отказаться от построения внешних систем из нескольких параллельных ИБП.
Galaxy VS — это универсальная платформа, на базе которой строятся ИБП для всего мира, и в зависимости от требований по мощности и времени автономной работы, доступны различные решения для разных стран и напряжений. С момента выхода на российский рынок в апреле 2019 года модельный ряд линейки Galaxy VS значительно расширился, и теперь ИБП доступны в диапазоне мощности от 20 до 150кВт без встроенных батарей (для длительного времени автономной работы) и от 10 до100кВт со встроенными модульными батареями. Сервис пусконаладки включен в стоимость ИБП для обеспечения легкой и простой инсталляции, качества и безопасности.
«Новые модели линейки ИБП Galaxy VS открывают нашим заказчикам новые возможности для построения сбалансированных и энергоэффективных систем, позволяя при этом снижать не только операционные расходы, но и капитальные первоначальные затраты. В случаях, где раньше было необходимо ставить решение с резервированием и с внешними батарейными шкафами даже для непродолжительного времени автономной работы сегодня можно обойтись одним Galaxy VS со встроенным N+1 резервированием и умными модульными батареями со сроком службы 5 или 10 лет», ― комментирует Павел Пономарев, менеджер по развитию направления «Трехфазные ИБП» подразделения Secure Power компании Schneider Electric. «Сохраняя все преимущества платформы Galaxy VS, включая патентованные реализации инвертора и высокоэффективные режимы работы, новые модели являются оптимальным способом повысить надежность и компактность решения без снижения производительности».
Ключевые преимущества линейки Galaxy VS:
- Экономия площади. Благодаря технологии высокой плотности ИБП идеально подходит для объектов со стеснёнными условиями, а фронтальный доступ делает подключение и обслуживание устройства более удобным;
- Максимальная надежность и простое обслуживание: модульная архитектура наиболее важных компонентов ИБП упрощает и ускоряет обслуживание, а благодаря избыточности N+1 повышается отказоустойчивость;
- Гибкость выбора батарей: семейство Galaxy VS теперь поддерживает не только классические свинцово-кислотные батареи в шкафах или на стеллажах, и литий-ионные аккумуляторы, но и модульные батареи сроком службы 5 или 10 лет, предоставляя заказчикам возможность подобрать наиболее подходящее по техническим параметрам решение;
- Снижение операционных расходов благодаря эффективности до 99% в запатентованном Schneider Electric режиме ECOnversion (режим позволяет обеспечить заряд батарей, активную фильтрацию помех от нагрузки и безостановочное переключение на батареи в соответствии со стандартом ГОСТ 602040-3 класс.1) и до 97% в режиме двойного преобразования;
- Готовность к EcoStruxure делает мониторинг ИБП 24/7 легким из любой точки мира.
Получить более подробную информацию о новой линейке ИБП Galaxy VS можно на сайте компании.
О компании Schneider Electric
В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде – право каждого человека. Мы даём всем возможность достигать большего, затратив меньше ресурсов, с помощью нашей концепции Life Is On, доступной для каждого в любом месте в любое время.
Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.
Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщества, которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности среди многообразия, равных возможностей и самореализации.