{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Выполните поиск по ключевому слову или задайте вопрос","searchBtn":"Поиск","error":"Введите ключевое слово для поиска"}}
{}

Наши бренды

Рекомендации по подбору генератора для ИБП APC

Для линейно-интерактивных ИБП рекомендован генератор с коэффициентом запаса по мощности 3 - 5 раз. Для ИБП двойного преобразования рекомендован генератор с коэффициентом запаса по мощности 1.3 - 1.5 раз.

Возможные причины перехода ИБП Smart-UPS на батареи

ИБП Smart-UPS предназначаются для обеспечения компьютеров резервным электропитанием сетевого качества при отказе электросети, а также подавления всплесков напряжения и фильтрации шумов с применением постоянно действующих эффективных многоуровневых схем. Таким образом обеспечивается защита данных и...

Не удается соединить ИБП Smart-UPS SUA с компьютером по последовательному порту.

ИБП Smart-UPS SUA, такие как SUA1000 и SUA1500, рассчитаны на связь компьютером как по последовательным портам, так и по портам USB. Однако после первого установления связи по портам USB поддержка последовательного порта отключается. Для обратного включения поддержки последовательного порта в ИБП...

Комплект заземления Netshelter SX

Компоненты шкафа Netshelter SX заземлены между собой и не требуют дополнительного комплекта для заземления. Сам шкаф должен быть подсоединён к общей шине заземления здания. Место подключения см в документации к шкафу, которая поставляется в кмплекте, а так же опубликована на сайте APC.com.

Как определить, какая из батарей Smart-Ups XL (внешняя или внутренняя) неисправна?

Ниже предлагается способ определения батареи (внешней или внутренней), ответственной за отрицательный результат внутреннего теста ИБП Smart-Ups XL Для проверки состояния батарей достаточно выполнить внутренний тест ИБП — из ПО PowerChute (из меню диагностики) либо просто нажав кнопку test и...

Почему на выходе ИБП Back UPS вольтметр показывает 160В при работе от батареи.

Устройства Back UPS в режиме работы от батарей выдаёт сигнал в виде ступенчатой аппроксимации синусоиды, поэтому для замеров напряжения необходимо использовать вольтметр, позволяющий измерять среднеквадратичное значение напряжения (True RMS). Вольтметры, измеряющие амплитудное значение напряжения...

Какой может быть уровень шума от ИБП?

Для различных моделей ИБП на официальном сайте указывается информация по уровню акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства. Единица измерения уровня акустического шума – Дб(А). Приблизительные уровни шума можно посмотреть в сравнительных таблицах уровней шума в децибелах...

Необходима ли калибровка датчиков температуры и влажности APC?

Датчики температуры и влажности, используемые в оборудовании APC by Schneider electric (Netbotz) калибруются на заводе и не предусматривают последующую пользовательскую калибровку.

Часто задаваемые вопросы о популярных видеороликахПопулярные видеоролики

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

Подробнее о часто задаваемых вопросах по нашим общим знаниямОбщие знания

Обязательно к прочтению при подборе аналогов Шнейдер Электрик

Парт-номер (он же референс, он же артикул, он же каталожный номер) продукции Шнейднер Электрик, подобраной на замену продукции, снятой с производства, либо на замену продукции другого производителя, следует обязательно согласовывать с ответственным техническим специалистом со стороны заказчика....

 

Центр загрузки

Находите и загружайте документацию по предложению, справочную информацию, сертификаты, САПР и программное обеспечение.
 

Центр загрузки

Находите и загружайте документацию по предложению, справочную информацию, сертификаты, САПР и программное обеспечение.

Не удается найти то, что нужно?

Обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы получить техническую поддержку, помощь в составлении жалоб и многое другое.