{}

Наши бренды

{"support":{"yesButton":"Да","noButton":"Нет","feedback":{"title":"Что мы можем сделать лучше?"},"submitButton":"Отправить","successMessage":"Благодарим вас за отзыв","title":"Было ли это полезно?","feedbackPercentLabel":"пользователей считают это полезным","captcha":{"error":"Установите флажок"}}}

Поиск часто задаваемых вопросов

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Выполните поиск по ключевому слову или задайте вопрос","searchBtn":"Поиск","error":"Введите ключевое слово для поиска"}}

PowerChute Network Shutdown cannot be installed on 32-bit systems

Issue:
PowerChute Network Shutdown v4.3 and higher (v4.3+) cannot be installed on 32-bit systems.


Product Line:
PowerChute Network Shutdown

Environment:
All supported OS

Cause:
PowerChute v4.3 is bundled with JDK 11, which does not support 32-bit systems.

Solution:
If you require PowerChute on a 32-bit system, install PowerChute Network Shutdown v4.2, which is the last version to support 32-bit systems. To download PowerChute v4.2, visit the PowerChute Network Shutdown Product Page.


Не удается найти то, что нужно?

Обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы получить техническую поддержку, помощь в составлении жалоб и многое другое.