Diagramme d'autonomie

APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Sockets (BX950UI)

Suivez la ligne correspondante du diagramme ci-dessus pour connaître l'autonomie à la charge souhaitée
Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.