Grafico del tempo di autonomia

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V (BR1200GI)

Posizionarsi con il cursore sulla riga del grafico per visualizzare l'efficienza ad ogni livello di carico che desiderate verificare
Questo grafico si basa su dati reali di tempo di autonomia. Tutte le misurazioni sono state effettuate con batterie nuove a piena carica e un carico resistivo bilanciato (PF = 1.0). Il tempo di autonomia effettivo può variarer rispetto ai valori riportati nel grafico in quanto dipende da numerose variabili, tra cui l'età della batteria, il livello di carica della batteria, le condizioni ambientali e le caratteristiche del carico collegato.