Nasze marki

Z jakiego oprogramowania do zarządzania zasilaczami UPS należy korzystać?

Jak przebiega proces instalacji?

Chcesz podłączyć zasilacz Back-UPS do urządzenia z systemem Mac OS?

Oprogramowanie PowerChute Serial Shutdown nie jest dostępne w wersji dla systemu Mac OS. Zarządzanie energią i planowanie wyłączenia są funkcjami dostępnymi w systemie Mac OS.
Konfigurowanie systemu Mac OS

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!