{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es el uso del módulo VPS LV850060 (fuente de alimentación de tensión) de Micrologic X en el disyuntor de aire MTZ? ¿Cuál es la diferencia con los 24V?

El módulo de alimentación de tensión (VPS) interno de Micrologic X es un módulo opcional de las unidades de control de Micrologic X. Permite tener suministro de energía en la unidad de control Micrologic X (24VDC) incluso en los casos en los que no hay suficiente corriente que pase por el disyuntor Masterpact MTZ o si no hay suministro de energía externo. Permite hacer operativas, como algunas de las funciones avanzadas dentro de Micrologic X, en particular la HMI local.

Hay que recordar tres cosas importantes

1) Las protecciones básicas son independientes de este módulo VPS.

2) Durante un evento de disparo, este módulo no es capaz de proporcionar energía a la unidad de control de Micrologic X (debido a que la energía viene aguas abajo del interruptor).

3) Este módulo es una opción obligatoria cuando se requiere Micrologic 7.0 X.

¿Cuál es el uso del módulo VPS LV850060 (fuente de alimentación de tensión) de Micrologic X en el disyuntor de aire MTZ? ¿Cuál es la diferencia con los 24V? ¿Cuál es el uso del módulo VPS LV850060 (fuente de alimentación de tensión) de Micrologic X en el disyuntor de aire MTZ? ¿Cuál es la diferencia con los 24V?

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más