{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Nuestras marcas

{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes

PowerChute Network Shutdown cannot be installed on 32-bit systems

Issue:
PowerChute Network Shutdown v4.3 and higher (v4.3+) cannot be installed on 32-bit systems.


Product Line:
PowerChute Network Shutdown

Environment:
All supported OS

Cause:
PowerChute v4.3 is bundled with JDK 11, which does not support 32-bit systems.

Solution:
If you require PowerChute on a 32-bit system, install PowerChute Network Shutdown v4.2, which is the last version to support 32-bit systems. To download PowerChute v4.2, visit the PowerChute Network Shutdown Product Page.


 

¿No encuentras lo que estás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.