Consultar las preguntas frecuentes

Galaxy VX; Customer, consultant or engineer looking for the center of gravity (CoG) for the IO and/or PC enclosures

Fecha de publicación: 18 October 2018

 
 
Issue:
Customer, consultant or engineer looking for the Center of Gravity (CoG) for the IO and/or PC enclosures.
 

Product line:
Galaxy VX
 

Environment:
All models, all serial numbers
 

Cause:
none.
 

Resolution:
The enclosures have the following CoG.
 
  • GVX PC: X-distance 290mm, Y-distance 930mm , Z-distance 440mm
 
  • GVX 750kW IOC: X-distance 590mm, Y-distance 830mm, Z-distance 390mm
 
  • GVX 1000kW IOC: X-distance 590mm, Y-distance 830mm, Z-distance 390mm
 
  • GVX 1500kW IOC: X-distance 1060mm, Y-distance 970mm, Z-distance 430mm
 
  • GVXMBCR750: X-distance 399.7mm, Y-distance 993mm, Z-distance 471.5mm
 
(X=width, Y=height, Z=depth)
 
 

 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.