Consultar las preguntas frecuentes

What is the advantage of 750 mm wide cabinets over 800 mm wide cabinets?

Fecha de publicación: 19 June 2019

Issue:
Customers want to know if there is an advantage of having 750 mm wide cabinets.

Product Line:
NetShelter SX, NetShelter SV

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Customers need help choosing the correct cabinet width.

Resolution:

In a long row, the 750 mm wide cabinet saves space over the 800 mm wide cabinet.
Sixteen (16) 750 mm wide cabinets can fit into the same space as a (15) 800 mm wide cabinets:
  • 750 mm wide - 16 cabinets = 12.0 meter.
  • 800 mm wide - 15 cabinets = 12.0 meter.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.