Consultar las preguntas frecuentes

Will the NetShelter CX fit through standard doors?

Fecha de publicación: 07 March 2019

Issue:
Will the CX fit through a standard door opening?

Product Line:
NetShelter CX
 
Environment:
All versions and serial ranges.
 
Cause:
Need to ensure the NetShelter CX will fit up the stairs, into the elevator or through a doorway.
 
Resolution: 
All the units, including the 38U, are designed to go through a standard doorway. They measure 750 mm /29.5” wide x max 1950mm/76.7” tall.
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.