La tarjeta de gestión de red de APC permite el acceso a EcoStruxureIT, que proporciona una visibilidad global de su infraestructura crítica y una notificación de alarma en caso de que ocurra un problema.
Texto Alternativo Predeterminado

Mejoras de seguridad

La tarjeta de gestión de red de APC modificó sus características de seguridad para reflejar los nuevos requisitos de dispositivos conectados a Internet.

La nueva legislación sobre dispositivos conectados a Internet requiere funciones de seguridad más estrictas. Las modificaciones de seguridad adicionales están presentes en la actualización v6.8.0 y superior del firmware de la tarjeta de gestión de redes 2 de APC.

Seguridad mejorada, ¿qué cambió?

Texto Alternativo Predeterminado

Interfaces seguras

Solo se habilitan HTTPS, SSH y el puerto de la consola local. Algunas interfaces requieren la creación de credenciales de autenticación asociadas antes de que se puedan habilitar.
Texto Alternativo Predeterminado

Presentamos la próxima generación

La tarjeta de gestión de red 3, actualizada con la tecnología más avanzada y con nuevas funciones, ya está aquí y es más potente que nunca

Características de la próxima generación

Texto Alternativo Predeterminado

Seguridad mejorada

Nuevas funciones avanzadas de seguridad para mantener sus datos confidenciales seguros con las últimas ofertas de cumplimiento de normas
Texto Alternativo Predeterminado

Alto rendimiento

Con un procesador nuevo y una conexión Ethernet de 1 gigabit
Texto Alternativo Predeterminado

Gran capacidad de almacenamiento

Espacio de memoria ampliado para acomodar el mayor almacenamiento de registros de eventos y datos
La tarjeta de gestión de red 3 de APC proporciona una solución de gestión remota confiable y fácil de usar.
  • Consola basada en micro USB
  • 100x almacenamiento de registro de eventos y de registro de datos
  • Soporte de idiomas precargado
  • Autenticación de correo electrónico SMTP con los estándares más recientes

¿Cuál es el soporte del fin de la vida útil de la tarjeta de gestión de red 2?

La fecha de finalización de ventas de la tarjeta de gestión de red de 2da generación es diciembre del 2020. Hay un año adicional de soporte para actualizaciones de firmware a fin de reflejar cualquier cambio de seguridad adicional.
Para obtener más información acerca del soporte de productos, lea el documento de la política de término de la vida útil.

¿Qué tarjeta de gestión de red es compatible con mi dispositivo?
La tabla de compatibilidad detalla el enlace entre los modelos UPS y la tarjeta de gestión de red.

Obtenga más información

Según el modelo de UPS, la tarjeta de gestión de red está integrada o preinstalada de fábrica. Asegúrese de que su modelo incluya la tarjeta actualizada mediante el cronograma de transición.

Obtenga los detalles de la transición

¿Cómo sé qué tarjeta está instalada en mi dispositivo?

Al iniciar sesión, el aviso superior de la interfaz especifica qué tarjeta está instalada. Las unidades Smart-UPS con un empaque de tarjeta de gestión de red incluida también indican explícitamente qué tarjeta viene.

Actualizar ahora

Obtenga la última versión de la tarjeta de gestión de red con nuevas funciones de seguridad, funcionalidad mejorada y mayor facilidad de uso

Preguntas y respuestas

Comprenda los detalles de la transición y las características de la tarjeta de gestión de red 3 en mayor detalle mediante la lectura de las preguntas más frecuentes.

¿Preguntas?

Si tiene más preguntas, comuníquese con nuestro equipo de soporte al cliente
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!