Consultar las preguntas frecuentes

¿Cuáles son los pasos básicos de solución de problemas para G-Type Rack Power Filter; G5BLK?

Fecha de publicación: 16 diciembre 2018

Problema:

¿Cuáles son los pasos básicos de solución de problemas para G-Type Rack Power Filter; G5BLK?

Línea de producto:

APC G-Type Rack Power Filter

Aplicable: 

G5BLK

Causa:

Durante la operación normal, el G5BLKno funciona como se espera. Esto puede ser debido a algún malfuncionamiento, problema de configuración o problema de instalación.
Este documento lo ayudará con los pasos básicos para resolver problemas.



Solución:
 
Problema y Posible Causa Solución
 
La unidad no enciende.  
No hay alimentación o es insuficiente el voltaje. Use un multímetro para chequer el voltaje de la alimentación. Use un dispositivo que funcione correctamente para chequer el contacto.

Nota: La unidad no va a encender si el suministro de energía está fuera del rango de operación.
El breaker del circuito se activó. Cheque el brekar de la instalación y el breaker del equipo. Si el breaker si ha activado, el poste central va a sobresalir de la unida. Para resetearlo, presione el poste central dentro de la unidad. Si se activa de nuevo, desconecte uno a uno los componectes conectados y resetee el breaker.

El breaker de la unidad está configurado para 15 A, aunque la NEC dicta que no debe cargarse más a más del 80%.

Nota: Si el breaker se activa de nuevo tratando está solución. Contacte a servicio técnico de APC.
 
El indicador de sobrecarga está encendido.
La unidad está sobrecargada. El led de sobrecarga está encendido. El led de sobrecarga del frente de la unidad se va a enceder cuando la unidad esté en sobrecarga. Reduzca la carga desconectando uno o más componentes de la parte de atrás de la unidad. Cuando la carga esté debajo del 95% el led va a dejar de encender.
El indicador de cableado OK no está encendido.
• El contacto tiene la polaridad invertida.
• El nuetro está sobrecargado.
• La tierra no está bien conectada a la salida.
Contacte a un electricista para inspeccionar el cableado.

Advertencia: No opere la unidad si existe alguna de estas condiciones. La unidad no va a proveer supreción de picos.
La unidad está encendida, pero ninguno de los leds está encendido. Presiono abajo o arribe varias veces.

Los leds deberían encender.

Si no encienden contacta a soporte técnico de APC.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.