Problème:
Ce document explique comment effectuer le "cold start" et "brain dead" sur Les Smart Ups
Gamme de produits :
Smart-UPS
Environnement: Tous les modèles, tous les numéros de série
Cause:
Le "Cold start" est utilisé pour déterminer si un onduleur est fonctionnel s'il ne s'allume pas lorsqu'il est branché au secteur.
Le "Brain dead" procédure qui effectue une réinitialisation matérielle du microprocesseur Smart-Ups. Il ne réinitialise cependant pas les préférences enregistrées.
Résolution:
Le "Cold Start"
1) Éteignez et débranchez le Smart-UPS du mur. Retirez tout appareilcharge branché
2) Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (marqué ""I/TEST"" pour les unités sans écran LCD) sur le panel avant de l'onduleur jusqu'à ce que vous entendiez un long bip
3) Lâchez PENDANT le long bip. Si vous laissez aller après la fin du bip, vous devrez réessayer.
4) L'onduleure devrait passer par son auto-test normal et se rester en mode batterie , avec 4 bips toutes les 30 secondes . Cela montre que l'onduleur fonctionne correctement et peut à la fois passer un auto-test et fonctionner sur batterie.
5) Vous pouvez maintenant rebrancher votre UPS dans le mur. Si la puissance d'entrée est acceptable, l'UPS retournera en ligne.
Le "Brain Dead"
Pour les unités SU, SUA, SUM ou SURT:
1) Éteignez et débranchez l'UPS du mur
2) Appuyez de nouveau sur le bouton OFF et maintenez-le enfoncé
3) Vous pouvez voir un flash rapide des DEL (Indication lumineuse) et vous devriez entendre un "" clic "" de l'onduleur.
4) Rebranchez l'UPS dans le mur et rallumez l'UPS .
Pour les unités SMC, SMT et SMX:
1) Éteignez et débranchez l'UPS du mur
2) Déconnectez la batterie interne
3) Vous pouvez entendre un "" clic "" de l'onduleur
4) Reconnectez la batterie, rebranchez l'unité dans le mur et rallumez l'onduleur .
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.