Indicateurs environnementaux

Woman watering garden outside of her home

En savoir plus sur les indicateurs environnementaux et les acronymes pour : 

La consommation de matières premières Cet indicateur mesure la consommation de matières premières au cours du cycle de vie du produit. Il s'exprime comme une fraction des ressources naturelles qui disparaissent chaque année, par rapport à l'ensemble des réserves annuelles de matière.

Consommation d'énergie Cet indicateur renseigne sur la quantité d'énergie consommée, qu'il s'agisse d'énergie fossile, hydroélectrique, nucléaire ou autre. Cet indicateur prend en compte l'énergie produite par le matériau lors de la combustion. Il est exprimé en MJ.

Consommation d'eau Cet indicateur calcule le volume d'eau consommée, y compris d'eau potable et d'eau issue de sources industrielles. Il est exprimé en dm3.

Réchauffement climatique Le réchauffement climatique de la planète est le résultat de l'augmentation de l'effet de serre due à l'absorption par certains gaz appelés gaz à « effet de serre » des rayons solaires qui se réfléchissent sur la surface de la terre. L'effet est quantifié en gramme équivalent de CO2.

Consommation d'ozone
Cet indicateur définit la contribution au phénomène de disparition de la couche d'ozone due à l'émission de certains gaz spécifiques. L'effet est quantifié en gramme équivalent de CFC-11.

Toxicité de l'air Cet indicateur correspond à la toxicité de l'air dans un environnement humain. Il prend en compte les concentrations généralement acceptées pour plusieurs gaz dans l'air et la quantité de gaz libéré au cours du cycle de vie. L'indication fournie correspond au volume d'air nécessaire pour diluer ces gaz à des concentrations acceptables.

Formation d'ozone photochimique Cet indicateur quantifie la contribution au phénomène de « smog » (oxydation photochimique de certains gaz générateurs d'ozone) et est exprimé en gramme équivalent d'éthylène (C2H4).

Acidification de l'air Les substances acides présentes dans l'atmosphère sont transportées par les pluies. Un niveau élevé d'acidité des pluies peut endommager les forêts. La contribution de l'acidification est calculée à partir du potentiel d'acidification des substances concernées et s'exprime en mode équivalent de H+.

Toxicité de l'eau Cet indicateur correspond à la toxicité de l'eau. Il prend en compte les concentrations généralement acceptées de plusieurs substances présentes dans l'eau et la quantité de substances libérées au cours du cycle de vie. L'indication fournie correspond au volume d'air nécessaire pour diluer ces substances à des concentrations acceptables.

Production de déchets dangereux Cet indicateur calcule la quantité de déchets traités produits au cours de toutes les phases du cycle de vie (fabrication, distribution et utilisation). Par exemple, les déchets industriels spéciaux de la phase de production, les déchets associés à la production d'énergie électrique, etc. Il est exprimé en kg.
En savoir plus sur EIME

Évaluations du cycle de vie et indicateurs environnementaux

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Internet Explorer 9 or higher is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!