APC PowerChute™ est un logiciel de gestion d'onduleur qui permet l'arrêt progressif des systèmes et offre des fonctionnalités de gestion de l'énergie. Lors d'une perturbation électrique, le logiciel PowerChute vous permet d'arrêter à distance vos dispositifs connectés critiques, empêchant d'éventuelles pertes ou altérations de vos données.
Le logiciel PowerChute permet aux professionnels de l'informatique d'avoir l’esprit tranquille.
Protégez-vous et évitez les pertes de données : Fournit la sécurité et la résilience des données lors de perturbations d'alimentation prolongées
Offre une disponibilité proactive : Le démarrage sans assistance garantit une disponibilité immédiate lorsque les conditions d'alimentation sont rétablies
Intégration aux systèmes de gestion d'entreprise existants : La prise en charge multiprotocole permet une intégration flexible de la solution
Quel logiciel de gestion d'onduleur dois-je utiliser ?
Il existe trois versions de PowerChute adaptées à votre ou vos onduleurs APC.
Comment fonctionne l'arrêt progressif de l'onduleur ?
1. Lors de perturbations électriques qui se prolongent au-delà de la durée de l'alimentation de secours de l'onduleur, PowerChute déclenche l'arrêt progressif et sans surveillance de vos équipements connectés (PC, serveurs).
2. Dans les environnements d'entreprise, PowerChute Network Shutdown assure l'arrêt des machines virtuelles (VM) dans l'ordre approprié. Cette fonctionnalité préserve la disponibilité en permettant la poursuite des charges de travail sur les machines virtuelles, en les déplaçant vers des hôtes non affectés par la coupure de courant. La migration séquencée protège votre système des risques de perte et de corruption des données.
3. Lorsque le courant est rétabli, l'onduleur s'allume et se remet à alimenter les serveurs. Lorsque les serveurs sont à nouveau actifs, PowerChute Network Shutdown peut détecter des conditions stables, puis démarrer les services en cluster et les machines virtuelles.