Технические часто задаваемые вопросы

Why is my Mac OS not a supported system for PowerChute Personal Edition v3.1?

Дата публикации: 21 April 2020

Issue:
Mac OS is not a supported Operating System

Product Line/s:
Back-UPS
PowerChute Personal Edition

Environment:
Mac OS X attached to APC Back-UPS via USB cable

Cause:
PowerChute Personal Edition software provides safe system shutdown in the event of an extended power outage and provides potential data corruptions. Mac OS has this option available natively.

Solution:
Configure native Energy Saver options available in System Preferences. Please review FAQ FA159690 for assistance with Energy Saver options. 


 

Вы нашли ответ на свой вопрос?

Как мы можем улучшить информацию?

Не нашли то, что искали?

Обратитесь к нашей команде по обслуживанию клиентов для получения информации о технической поддержке, помощи в составлении претензий и другого.