Поиск часто задаваемых вопросов
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: Обновление платы сетевого управления с версии v5.1.X до v6.0.6 некорректно отображает информацию сервера SMTP
Проблема:
При обновлении платы сетевого управления с версии v5.1.X до v6.0.X, информация по серверу SMTP оказывается некорректной, что вызывает сбой при отправке почтовых сообщений после обновления. Это приводит к тому, что без изменения настроек письма не отправляются
Дополнительная информацияl: Настройка версии v5.1.X "Local SMTP server" оказывается назначенной на "Custom Server" для имеющихся адресатов (1-4), в тоже время настройка "Server" привязана к "Local" почтового сервера для такого адресата. Какой-либо информации о локальном почтовом сервере не отображается, так что плата сетевого управления не может отправлять почтовые сообщения ввиду использования локального сервера после обновления микропрограммного обеспечения на плате
Продукт:
- Плата сетевого управления 2 - AP9630/30CH, AP9631/31CH, AP9635/35CH
Устройства со встроенной платой сетевого управления включают (но не ограничены указанным списком): Блоки распределения питания 2G Metered/Switched (AP86XX, AP88XX, AP89XX)
Условия:
- Все серийные номер
- Все пользователи, которые обновляют микропрограммное обеспечение с версии v5.1.X до v6.0.6 (модуль приложения и AOS)
- Пользователи, которые используют "Local SMTP server" для отправки уведомлений по электронной почте
Причина:
Ошибка в микропрограммном обеспечении
Решение:
Эта проблема будет решаться в версии AOS v6.1.1 и выше. Рекомендуется провести обновление версии 6.0.6 до версии v6.1.1 или выше. Каждая плата сетевого управления имеет AOS и файл приложения (APP), которые не могут быть обновлены независимо. Пожалуйста, проверьте ссылку https://www.apc.com/tools/download/index.cfm для верификации последних версий, которые доступны для вашего устройства. Пожалуйста, рассмотрите любые предлагаемые пути решения.
.
Если обновление уже проведено:
- Измените "Server" на Custom, или
- Скопируйте информацию о почтовом сервере из "Custom SMTP server" в "Local SMTP Server"
Также, пожалуйста, ознакомьтесь с вопросом базы знаний FA176048 , который относится к проблеме установок почтовых уведомлений и файлу конфигурации config.ini .