Поиск часто задаваемых вопросов
В чём различия плат сетевого управления AP9630, AP9631 и AP9635?
Вопрос:
В чём различия плат сетевого управления AP9630, AP9631 и AP9635?
Продукт:
AP9630
AP9631
AP9635
Условия:
Все серийные номера.
Причина:
Сложно определить: в чём разница между данными парт-номерами.
Решение:
Все три устройства являются платами сетевого управления 2-го поколения, они предназначены для установки в разные ИБП, при этом:
AP9630 - поддерживает: WEB- интерфейс (Http/Https, IPV4/V6), SNMP V1/V3, MODBUS TCP, BACnet/IP, SMTP (уведомления по эл. почте). А такк же, FTP, SCP, Telnet, SSH. Так же сетевая плата может передавать сигналы программному обеспечению для завершения работы серверов PowerChute Network Shutdown, PowerChute Network Shutdown for Virtualisation.
AP9631 - добавляется два разъёма для аксессуаров: датчиков температуры AP9335T или температуры и влажности AP9335TH или модуль сухих контактов AP9810 и в комплекте уже есть один датчик температуры AP9335T.
AP9635 - добавляется Modbus RTU, но остаётся только один разъём для подключения датчика температуры и один датчик температуры AP9335T по-прежнему уже есть в комплекте.
Наличие/отсутствие внешних датчиков не отменяет то, что плата собирает параметры ИБП, в том числе его внутреннюю температуру.
Инструкция на все три сетевые платы - одна. Как и все инструкции, она опубликована на сайте APC.com
Для удобства, здесь приведена сылка на инструкцию. Про различия сетевых плат можно почитать на стр 5-7.
Таблица совместимости различных сетевых плат и ИБП.
По вопросам цены и срока поставки, нужно обращаться к патнёрам.
Ссылки даны на последние версии документации, и могут устареть.
При наличии вопросов, рекомендуем обращаться в техническую поддержку.