Поиск часто задаваемых вопросов
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Выполните поиск по ключевому слову или задайте вопрос","searchBtn":"Поиск","error":"Введите ключевое слово для поиска"}}
BMS AP9921X-AP9922; RS485 (Modbus Wiring Pinout)
Issue:
AP9921X-AP9922 Battery Management System RS485 (Modbus Wiring Pinout)
Product line:
AP9921X-AP9922, Battery Monitoring System (BMS)
Environment:
AP9921X-AP9922 Wiring for Modbus
Cause:
The manual shows the DB9 connection for the RS485/Modbus says Pin2:D0, Pin:D1
Resolution:
Pin2:D0 (Positive), Pin3:D1 (Negative)
Было ли это полезно?
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: